查看:
4591
|
回复:
8
|
参赛作品《智能温控PCB热转印机》
|
小小的Z
1
主题
3
回复 |
发表于2017-06-08 10:18:47
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):赵士健 2. 单位或学校名称(必填项):杭州某电力公司 3. 当前职务或职称(必填项):工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):智能温控热转印机 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):本作品由stm32主控,控制加热板控制温度。可做PCB热转印、STM加热台、手机屏拆卸等功能使用 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):stm32f030,蜂鸣器,贴片电阻若干,贴片电容若干 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):铝电热板、钣金加工件 一、作品简介 做为电子DIY爱好者来说,方便DIY的工具也是必不可少的。当然DIY工具也是其中的一大乐趣。 本作品就是为了方便DIY而诞生的利器,能够自制PCB、STM焊接、手机屏幕拆卸等功能使用。通过强大的STM32单片机PID精确的控制温度,并使用自带的RTC功能计时方便好用又省心。 主要功能可以自由调节温度(常温——250度)可足够作为加热台焊接贴片,可设置加热时间提醒方便热转印置合适的时间。我一般是设置180℃3分钟即可。 二、系统构架图 系统框图 三、硬件部分的描述 3.1、首先是主要部件的购买 铝加热板带热电偶、压紧器、耐高温硅胶垫 3 .2、确定加热板等设备尺寸 用磁铁找到加热柱位置以便确定安装孔位 3.3、CAD绘制 确定好设备尺寸后开始绘制机体的框架钣金。 3.4、控制板原理图 3.5、PCB板图 正面 背面 3.6、电路原理 3.6.1、主控芯片 主控芯片为STM32F030F4 作为32位的单片机价格便宜性能强大 3.6.2、过零监测 变压器T1变压后通过整流桥全波整流后变为馒头波通过Q1三极管比较电压做过零监测到 3.6.3、温度采样 使用的是max6675是一款带冷端补偿的k型热电偶转换器 3.6.4、输出部分 使用可控硅型光偶控制功率晶闸管斩波 3.6.5、显示及按键部分 由TM1642驱动6段数码管及4个按键 四、材料清单 商城原件: stm32f030F4 LM1117 -3.3 贴片三极管9013 -SOP23 3.3v有源蜂鸣器 x宝原件: 220-6-3.5va 变压器 max6675 TM1642 可控硅BTA41 moc3022 ph2.0 -6p K型热电偶 涛铝电热板 耐高温硅胶垫 钣金加工件 五、软件部分的描述 通过max6675采集温度通过PID(DSP库:arm_pid_f32 ())确定K值转换为斩波的时间大小,斩波控制由过零采样到外部中断PA1, PA0端口置0并打开定时器(定时器决定开通时间时间到关闭定时器并置PA0为1)。 钣金问题多导致程序还未调完,做完后考虑开放工程文件。 工程截图 先放个max6675驱动 bsp__max6675.rar 六、作品演示 由于金加工件不齐暂时无法演示先放个大致形状 压板使pcb贴合热面受热均匀 大致结构 加热板下是架空并隔板来与底板隔离温度 连接轴 面板支架 级加热铝板还未做占时就是这样 可以看下类似结构制作的板子已经拆的不成样子了(主控板做的有点失败orz不过能用就行):
七、总结 |
晶通物控
1
主题
25
回复 |
发表于2017-08-22 22:31:16
|
显示全部楼层
9#
加油噢,都是为了一个相同爱好。一起参加一个活动,要坚持的噢
|
|