查看:
34937
回复: 35 |
基于高性价比的ESP8266 wifi 控制板 物联网云平台手机监测
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
护航小牛人
1
主题
92
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2016-10-24 19:43:51
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创君11月3日晚21点插楼提示:该作品已进入首届立创商城电子制作节15强,点我投票参与公投,选出最终6强!
一:作品简介 自从ESP8266wifi模块上市以来,由于其低成本,高性能的特点,越来越受到各个公司的关注,初期个人也花了很多的时间去学习ESP8266的wifi固件编写,由于长期做外包设计,接触到需要定制开发wifi固件的相关公司比较多,也就积累了一定的资源和开发经验,发现近来开发wifi开关的公司挺多,于是产生了开发一个WIFI开发板即可用于初学者学习,也可以供给相关需要开发wifi插座或温湿度检测的公司做为demo样机使用。于是设计了该块wifi开发套件,通过该控制板可以快速学习ESP8266 基于Ecpipse编译平台的SDK固件二次开发,也可以学习最近比较流行的Ardunio平台编程开发。配套有工程源码,视频教程。基于该WIFI控制板写了一套可以采集温湿度,光照强度,远程控制继电器开关,实现了MQTT协议接口,目前可以连接第三方www.tlink.io云服务器平台(根据需要,也可以实现与其它物联网云平台的远程监控)。可以通过该源码深入学习物联网智能软硬件产品的开发,同时利用该源码也可以实现自己产品的商用,缩短研发周期,快速将自己的产品推向市场。配套有原理图,工程源码,视频教程等。可以让没有相关开发经验的WiFi开发人员快速上手。实现自己的wifi通信功能需求。
2:使用场景举例:农场、室内等 该WIFI通讯控制板上集成了温湿度传感器,光照传感器,一路继电器开关信号可以将该WiFi模块放到蔬菜大棚中,手机APP端或手机微信公众账号下,都可以实时远程查看当前蔬菜大棚中的温度、湿度、光照环境是否满足蔬菜的正常生长,如当环境中湿度偏低,干燥时,可以通过手机端远程控制打开控制板的继电器开关,继电器开关控制小型电机自动对蔬菜就行喷水,当湿度满足要求时,自动或手动远程手机操作关闭喷水电机,实现智能化大棚蔬菜种植管理。 以上仅为个别使用案例,类似的物联网智能化管理需求很多。 3:硬件外设简介: 硬件部分 二:系统构架图
三:原理图
四:PCB线路板图及实物图
五:软件部分的描述 配备完整的开发环境资料,源码,视频教程等
基于SDK开发的Eclipse平台工程源码:
配套Arduino工程源码: 该工程源码可以采集温湿度,光照强度,远程控制继电器开关,实现了MQTT协议接口,可以连接第三方www.tlink.io 云服务器平台。可以通过该源码深入学习物联网智能软硬件产品的开发,同时利用该源码也可以实现自己产品的商用,缩短研发周期,快速将自己的产品推向市场。 手机APP、微信、电脑端远程监控
该wifi开发板支持MQTT协议,支持手机端App、微信、电脑端网页三种监控和控制方式。三种方式界面显示统 一,可通过任 何一种方式实现远程监控和控制 六:作品演示 以下为手机端实际监控界面,手机截图展示:
1:该物联网模块手机端实现的监控界面如下所以,可以显示当前温度、当前环境湿度、 当前光照强度,手机实现远程开关控制,通过开关可以控制家里的用电设备。
2:可以远程查看温度曲线图
3:可以查看环境湿度变化曲线图
4:可以查看光照强度变化曲线图
5:可以远程控制继电器接通关断,实现家电设备远程控制
6:控制中心
7:可以添加触发器,触发器可选择微信、邮箱或短信。当达到触发条件时, 会根据您的选择发送一条消息到手机端(微信、邮件或短信的方式)
8:如果添加的触发器为温度值报警,则当温度超过设定值时, 将会发送一条微信到手机端,如下所示:
六:总结 从事嵌入式软硬件开发已经将近10个年头,从板子的原理图到PCB设计,对于一个老兵来说,还是非常顺利的,PCB是在嘉立创打的样板,第一次打了十片,并都已手工焊接出成品,全部测试通过,大部分的元器件也是嘉立创平台采购。 软件部分,工作量就非常大了,前期花了很多时间去研究ESP8266的固件开发,也走了不少弯路,主要原因为该芯片面市不久,很多资料当时还不完善,学习起来非常痛苦,经过了两个月的断断续续的学习后,算是把整套开发都玩熟了。也才开发了该套wifi套件。 在此非常感谢嘉立创提供了这么好的PCB生产及元器件商城平台,给我们工程师产品设计提供了方便。平台提供的贴片业务也已经让公司的样板在使用,大大提高了效率,后续很多板子也准备在该平台贴片。 七:致谢: 非常感谢嘉立创平台主办的该次活动,希望该技术论坛慢慢发展壮大,给国内的工程师一个很好的技术交流,互助学习的平台。 #########################################我是分割线############################################ #########################################我是分割线############################################ 基于该开发板,另外还开发了一套esp8266分别工作于station模式和AP模式下的串口WiFi透传固件(该固件已被多个公司,多款产品商用),在此展示一下: 基于8266该块实现了一套系统级的串口转WIFI完美透传固件,该固件自主开发,主要为了实现任何有串口的设备通过该wifi模块实现无线联网功能。该 固件串口接收到的数据包原原本本的发到wifi端,wifi接收到的数据包,直接转发到串口端,实现了真正意义上的串口与wifi通信数据包透传,完美的兼容基于 串口通信的任何硬件产品,只要将该wifi模块接到任何有串口的产品上,便可轻松实现无线线通信,无须修改之前的通信协议,做到老产品在不需要任何修改 串口通信协议的情况下,实现联网功能,大大降低研发成本,快速实现物联网。
*******************工作模式******************
一:模块作为station(模块添加到路由器)
模块作为STA是一种最常用的组网方式,由一个路由器AP和许多STA组成,如下图。其特点是AP处于中心地位, STA之间的相互通信都通过AP转发完成。 该模式下实现串口与wifi端的数据透传,如下演示:
二:模块做为AP模式(手机电脑与wifi直连) 模块作为AP模式,手机/PAD/电脑可以快速与该模块建立连接,通过HTTP可以登陆模块的内置网页进行参数设置
该模式下内部集成HTTP通信协议,内嵌WEB网页,可以通过浏览器方便快捷的查看及设置该模块的相关配置参数
管理员登陆界面,需要输入管理员账号及密码,进去后才能修改模块相关的配置参数
以上开发套件的所有技术资料都已完成,包括视频教程及源代码,欢迎大家交流学习, QQ:284602883
如果关注度比较高,后期会在论坛开源相关资料!谢谢大家的支持!
专注ARM DSP 单片机开发,qq : 270013397
|
佛山欧豆豆
6
主题
56
回复 |
发表于2017-06-15 08:58:19
|
显示全部楼层
24#
期待开源啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
|
|