查看:
5087
|
回复:
8
|
激光电子竖琴——作品展示
|
||||||||||||||||||||
ltaalent
9
主题
30
回复 |
发表于2016-10-24 21:14:19
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
激光电子竖琴
1、作品简介 作品外观如下图。
总共是有九根“琴弦”,琴弦实质是激光管发出的激光束。九根琴弦分别是Do、Re、Mi、Fa、So、La、Si以及选择高低音的两根琴弦。当手指挡住激光束时,即为弹拨这根琴弦,如果没有挡住高低音琴弦,弹奏出的是中音Do至Si,高音弦没有挡住,但是挡住低音弦的时候弹奏出来的是低音Do至Si,只要高音弦被挡住,弹奏出的就是高音Do至Si。 这个作品是可以作为送给女友的DIY礼物,在这里分享出来可以帮助广大工程师、工科男在用于追求自己的女神,送给她不一样的礼物,比起那些到处都能买到的礼物,自己DIY的礼物更有诚意! 事业有成的工程师们,不要忘了是不是给自己妻子一个像激光竖琴一样的礼物作为惊喜。还在校的工科男们,不要忘了自己还有一身特殊本领,DIY一个礼物去送给女神。 2、作品亮点 琴弦由激光做成,而且9根琴弦的功能分配,使最少的琴弦可以弹奏出更多的音符。基本上已经可以弹奏大部分的曲子了。 简单但是效果绚丽,非常适合送女生。 3、系统构架图
4、原理图
原理图如图所示(在附件中有pdf版),单片机选择的是STM8S105K4,它的复位电路非常简单,因为单片机内部有上拉电阻,所以只需要接一个电容然后接地即可。在无源蜂鸣器那并联一个电容是为了在关断蜂鸣器电源的时候,避免震动突然结束而产生杂音,使声音结束的相对柔和一些。采用两节干电池串联供电。 当激光照射到光敏电阻上之后,电阻大于1KΩ,分压后相当于低电平,当手去弹拨激光琴弦,也就是没有激光照射到光敏电阻上时,光敏电阻大约几百KΩ,分压之后相当于高电平,所以可以通过外部中断来检测琴弦被弹拨。 5、 实物图材料清单(BOM列表)
其余电阻电容都是0603封装,非常常用,不在一一列举。 6、PCB实物图 在附件里上传了PCB源文件,altium designer 09画的。 7、作品演示 视频链接: http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3MjMzMjQ2NA==.html 8、总结 首先,桌面3D打印机越来越普及,为我们平时的小制作提供了不少的便利,使我们的一些创意很容易变成现实。 骨架我是用CATIA软件设计的,所以源文件是.CATPart扩展名的。其余的格式是我用软件另存为转出来的。机械结构仅供大家参考,更加专业的人可以对其进行修改。因为手头只有蓝色的料了,所以骨架做成蓝色的了,其实大家可以选择更好的颜色。 这个作品在参加完这个比赛之后,我就会送给我的女票。所以我还是很用心的在做这个作品。作品的重点不在于含有多高的技术,关键要做的有创意,外观好看。 电池我这里用的是两节7号干电池,如果有同志想复制的话,建议用5号电池吧,电量可以更足一些。 我尽可能的多开源一些资料,方便大家进行改进,再制作,去追求自己的爱情。 9、附件 激光电子竖琴资料分享.rar |
||||||||||||||||||||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2016-10-25 11:32:10
|
显示全部楼层
3#
确定女神会要?
|
|