查看:
6551
|
回复:
7
|
USB2.0延长可达6公里了
|
|||
Tech34
1
主题
0
回复 |
发表于2017-06-08 20:50:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
近日,江苏沁恒推出超长距离USB2.0光纤延长器(WCH_UEF04L),通讯距离可达6公里以上。实现USB2.0信号超远距离延长/隔离,Receiver端4个独立USB口,支持高速/全速/低速USB传输,免驱支持所有操作系统。
WCH_UEF04L突破了USB 传输距离不超过5米限制,使用光纤线作为介质,延长距离可达6公里以上;支持高速、全速和低速USB 传输,支持USB2.0,USB1.1,USB1.0接口;信号延长同步信号隔离;支持USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/等时传输;无需额外安装软件,直接兼容Windows/ Linux/ MacOS/ Andriod 操作系统;支持USB 设备热插拔,即插即用;光纤传输,抗电磁干扰能力强;支持HUB扩展;可用于USB2.0高速信号光隔离;4个独立USB口,支持USB 打印机、扫描仪、摄像头、U 盘、键盘、鼠标等各类USB外设。 该超长距离USB2.0光纤延长器现在“WCH沁恒”淘宝企业店铺公开发售,近期本品正在推出限时的老客户88折优惠。 超长距离USB2.0光纤延长器(WCH_UEF04L)可广泛应用于电脑周边设备、KVM 延长器、会议系统、工业控制、医疗设备、安防监控等场合,欢迎对USB远距离延长/隔离有需要的人士选用。 |
|||
NoThing
2
主题
43
回复 |
发表于2017-07-18 12:05:27
|
显示全部楼层
4#
这个不可能吧!几公里的电流传输,得多大得线才行? |
|