查看: 13717
回复: 12
[作品发表]低成本电容测量仪
derherstar
6
主题
18
回复
发表于2016-10-25 10:09:36 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

1、作品简介

    这款电容测量仪测量范围为0pF~50uF,具有很高的分辨率(6到7位数字)、自动调零功能,所用到的主要元件STM32F103RC单片机、LMV393电压比较器、液晶屏,电池供电方便携带。

    实物尺寸:100mm(长)*72mm(宽)*30mm(厚)

     三种显示范围:

     0pF~999pF 显示格式“888.00pF” 

    1nF~999nF 显示格式“888.000pF” 

    1uF~50uF 显示格式“88.0000pF”

2、系统构架图


3、原理图

    

    A、电源开关处理电路(这个电路大家可以在以后的便携设备设计中使用,个人感觉这个电路很好) PS:电路设计的时候少走了一根线,最终电路跳线了


 B、单片机部分电路

C、显示屏部分电路

D、电容测量部分电路及实测振荡波形图

   电容测量原理实现:通过电压比较器、电阻、被测量电容组成振荡器,通过单片机捕捉振荡频率来计算电容值。


注:原理图源文件最后再附件中给大家提供。


4、实物图材料清单

    主要物料    


    MOSSi2301  http://www.szlcsc.com/product/details_79110.html

    MOSSi2302  http://www.szlcsc.com/product/details_79111.html

    LDO SPX3819   http://www.szlcsc.com/product/details_56013.html

    单片机STM32F103RCT6  http://www.szlcsc.com/product/details_40687.html

    电压比较LMV393  http://www.szlcsc.com/product/details_8461.html


5、PCB实物图






注:原理图源文件最后再附件中给大家提供。

7、软件部分的描述

  开发环境:IAR FOR ARM 5.40

  STM32库文件版本:1.30

  源码开放给大家,后面的附件中一并附上。

8、作品演示

   对20pF、33nF、100nF、4.7uF电容进行测量,测量结果如下图

9、总结

  在程序调试的过程中,遇到了频率捕捉不准的问题,最后通过参考网络上的一些例子程序,总算把作品完成了,感谢网络上无私提供源码的大神们。

  最后感谢主办方能给大家提供一次这么好的机会,也感谢赵工给提供的这个选题。

10、附件(原理图、PCB、源码)

附件.rar

立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2016-10-25 15:16:09   |  显示全部楼层
2#
 贡献楼主完成任务了!

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部