查看:
13748
回复: 12 |
[作品发表]低成本电容测量仪
|
derherstar
6
主题
18
回复 |
发表于2016-10-25 10:09:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1、作品简介 这款电容测量仪测量范围为0pF~50uF,具有很高的分辨率(6到7位数字)、自动调零功能,所用到的主要元件STM32F103RC单片机、LMV393电压比较器、液晶屏,电池供电方便携带。 实物尺寸:100mm(长)*72mm(宽)*30mm(厚) 三种显示范围: 0pF~999pF 显示格式“888.00pF” 1nF~999nF 显示格式“888.000pF” 1uF~50uF 显示格式“88.0000pF” 2、系统构架图
3、原理图 A、电源开关处理电路(这个电路大家可以在以后的便携设备设计中使用,个人感觉这个电路很好) PS:电路设计的时候少走了一根线,最终电路跳线了
B、单片机部分电路 C、显示屏部分电路 D、电容测量部分电路及实测振荡波形图 电容测量原理实现:通过电压比较器、电阻、被测量电容组成振荡器,通过单片机捕捉振荡频率来计算电容值。 注:原理图源文件最后再附件中给大家提供。
4、实物图材料清单 主要物料 MOS管Si2301 http://www.szlcsc.com/product/details_79110.html
MOS管Si2302 http://www.szlcsc.com/product/details_79111.html
LDO SPX3819 http://www.szlcsc.com/product/details_56013.html
单片机STM32F103RCT6 http://www.szlcsc.com/product/details_40687.html
电压比较LMV393 http://www.szlcsc.com/product/details_8461.html 5、PCB实物图
注:原理图源文件最后再附件中给大家提供。 7、软件部分的描述 开发环境:IAR FOR ARM 5.40 STM32库文件版本:1.30 源码开放给大家,后面的附件中一并附上。 8、作品演示 对20pF、33nF、100nF、4.7uF电容进行测量,测量结果如下图 9、总结 在程序调试的过程中,遇到了频率捕捉不准的问题,最后通过参考网络上的一些例子程序,总算把作品完成了,感谢网络上无私提供源码的大神们。 最后感谢主办方能给大家提供一次这么好的机会,也感谢赵工给提供的这个选题。 10、附件(原理图、PCB、源码) |
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-10-27 23:26:48
|
显示全部楼层
6#
呵呵,仔细看,终于看到有人用晶联讯的LCD了!
|
|