查看:
16972
回复: 38 |
参赛作品《智能伞》
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-06-12 08:58:00
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):张翔 2. 单位或学校名称(必填项):电子科技大学 3. 当前职务或职称(必填项):学生 4. 参赛作品的名字(必填项):智能伞 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):人们在天热出行时有打伞的习惯,在夏季,虽然是打着伞出门,但也还是很热,所以我在想是否可以将风扇也装伞里,这样的话在外面也可以吹到凉爽的风了。我还考虑到下雨时,如果是在晚上,走到一些光线很暗的地方时,路上有积水,实在不方便人的行走,所以我也将照明功能加入到伞中。这样的话出行可以说是相当方便了。在冬季打伞时,手长期暴露在外面,感觉非常的的冷,所以我将加热的功能也加入到伞中,这样在寒冷的冬天也能多一些温暖 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):无 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):STM32、IR2104,CN3052,TTP224,LM2577,LED,SS8050,A2SHB.等等 一、作品简介: 1、作品的整机外观图片和PCBA图片:
2、作品的研究背景,目的功能以及市场应用前景: 1、研究背景:由于智能时代的到来,身边的一切事物都在慢慢的智能化,所以我想能否让雨伞也变得智能化,使其在春夏秋冬、晴天雨天都能方便人们的出行。 灯光照明是为了在阴暗的街道,能够看清前进的路,而又不需要专门用一只手来打手电筒。 冬天打伞手长期暴露在外面,对于老人,小孩和一些生病的人来说非常的不方便,所以在伞柄上添加了加热功能,这样也能在寒风中送去一些温暖。
在外出行,经常有紧急情况,急需用电,而专门带一个充电宝体积大并且很重,所以本伞提供了充电宝的功能。这个功能可以为便携设备,例如智能手机充电。在夏天天气炎热,光靠伞是解决不了问题 的,为了使人们在热天出行的时候感觉舒适,所以在伞柄上添加了风扇的功能,在感觉热时可以用风扇散热。 3、功能: LED两级光强,触碰调光。
五个挡位的风强,其中包括四个不同强弱的风量档位和一个模拟自然风的档位,触碰切换。
有五个不同温度的加热档位,分别为25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 45℃ 50℃,触碰切换。 可以用于移动充电宝5伏输出,最大输出电流为1A。 设置有触摸按键防误触功能,防止错误触碰。 4、市场应用前景:目前市场上有智能伞的身影,但功能少,价格贵。本伞的功能较多且功能也很实用感觉市场前景不会太差,通过我的问卷了解到,大家对风扇功能,电热功能,照明功能很是喜欢,所以主要阻 力可能是价格阻力,如果在以后的开发当中,注重体积微小化,外观设计简约化,这把伞的市场阻力将会变得很小。 3、作品在创新性,趣味性,实用性,甚至供应性方面有哪些亮点可以体现?1、创新性:将伞柄集成风扇,加热,照明,充电宝四大功能于一体的伞目前在市面上还没有见过相关产品。伞的功能上有很大的创新。 2、实用性:在当今智能狂潮的掀起的背景下,人们渴望将身边一切东西都变得智能化,而此伞的功能也是大多数人所期望的,特别是加热功能,风扇功能很受大家的追捧,充电宝功能,更是在紧急情况下方便人 们出行。所以虽然增加了伞柄的重量(事实上整把伞不重,伞柄增加的重量主要来源于两个可充电电池)但却增加了很多功能,所以是值得的。 1、附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件:智能伞PCB.pdf kota智能伞PCB_Project.pdf 部分原理图:
2、 通过单片机对触摸键盘产生的信号的识别,做出相应的响应,开启相应的功能。电热和电扇采用PWM波进行控制,电热采用PID算法进行控制,电扇的自然风的产生原理是用一个函数进行模拟。 四、材料清单:
五、软件部分: 六、作品展示:
https://m.v.qq.com/play.html?&vid=x0541iigeqy&ptag=v.qq.com%23v.play.adaptor%232&mreferrer=http%3A%2F%2Fv.qq.com%2Fu%2Fvideos%2F
七、总结:在这次竞赛当中我学到了很多东西,由于使用了触碰按键,所以对PCB布线要求较高,另外使用了PWM调节,所以电路板上高频信号较多,要做好电磁屏蔽。这把智能伞还有许多东西需要完善,比如在选择物料时,我为了焊接方便,所以选择了封装较大的元件,这样一来板子的体积就不能缩小,还有在驱动电路方面我觉得还不够简单,为了节约成本我没有选择低噪音电机,也没有采取任何减噪措施,电热片的选择上没有过多的考虑厚度大小,所以我觉得这只是一个模型,这次比赛由于不会3D打印,所以作品外观上也确实欠佳。我觉得这个作品虽然不完美,但是是一个好的开端。如果采用小的封装,低噪音电机,并将风扇改为无叶风扇,那么这把伞的伞柄体积将会缩小很多倍,这不是不可能。我由于各种因素在这比赛中只展示了主要功能,我认为这需要长期研究才能做的好。在今后的开发中我想为其开发手机APP,通过APP将天气信息实时传送给智能伞,并且伞还可以根据这些信息提醒人们带伞,还可以通过APP防丢失。这就是我的设想,还希望有兴趣的人一起讨论。时间紧迫作品粗糙还望大家包容。 --编辑原因 修改了标题,完善了作品名称 |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 13:48:50
|
显示全部楼层
18#
没前途,都搞这么多东西了,连自动撑伞和回收都没有! 感觉做为伞,这些功能定位不是很准!雨天虽热,但是大部分还是凉爽,况且以雨天的湿度,吹风也不会有多爽! |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 21:20:54
|
显示全部楼层
21#
不否认你的观点,但我只想说,如果没有特别有创意的,也就是说并不复杂东西,都是很多人想过,而觉得不可以行的。或者说没有意义的东西。 当然并不全部说你是错的,每个人都有自己的局限。创意的东西,并不是没有就是创意,还是要多考虑为什么没有。世界人很多,一些很简单的东西都被人想了无数遍,或许也有很多人做过! 但别没产品。所以至少得考虑为什么! 从我个人来说,我觉得这个东西没什么用。至少我不会觉得增加这么多东西,而带来的功能有比较大的亮点! |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 21:36:19
|
显示全部楼层
24#
因为很多人,特别是电工,往往对某件事情特别钟情,但很多东西并没有他们想的那样神奇。特别是新手。 这就是为什么刚开始玩电子的人,什么都想做,而到后面。觉得做什么都没什么意思。反而更多是考虑实用性,是否使用方便,增加的成本带来的功能,是否是鸡肋! |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 21:49:36
|
显示全部楼层
27#
所以很多时候,我对自认为比较“怪异”的东西,会适当的打击一下。 我觉他们应该多考虑实用性,使用方便,甚至是外观,而不是去实现这些简单的功能。 说实话,单纯实现简单的功能真的没意思。就像上次很多参赛做品,都是一个开发板,什么功能都有,都是简单的功能。 |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 21:54:03
|
显示全部楼层
28#
自己做东西自已练习没人会说你,但这是公开环境,也是参赛,自然会有人从自己的观点发表看法,相对来说,要求也要高些! |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 22:15:56
|
显示全部楼层
31#
工控,单片机,物联网!
|
|