查看:
16555
回复: 12 |
简易推挽式隔离电源
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈臻
3
主题
9
回复 |
发表于2016-10-25 17:38:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
简易推挽式隔离电源
1、作品简介 (用途、目的和意义) 这种小功率DCDC隔离电源可适用于各种工业仪表中,可为通道隔离采集电路供电、隔离RS485/RS232/CAN模块供电、隔离数字量输入输出供电等等。 在之前做了几个项目,二次仪表,隔离器等等,都需要多路隔离电源,而且系统内隔离电源功率不大,但数量很多,如果一直采用金升阳,爱浦等隔离电源小模块,成本高且不说,还占用体积,用小体积的吧,温升又是个问题,因此有必要做个多通道,小体积的隔离电源,降低成本的同时,还能够有效降低温升。 如果有电子工程师不太懂电源设计,又需要多路电源隔离输出,那么这个电路方案肯定能用的上,调试简单,拓扑也简单,绕变压器不需要算气隙,直接计算匝数就可以了,非常方便。说白了就是简单实用。 2、作品亮点
这个作品感觉是隔离电源中最容易实现的拓扑结构,除变压器以外,用料都是非常常见的,在性能上和做小功率的隔离模块厂家不相上下,下面给出实测的数据
特殊原因,电源纹波未测,根据实际经验在100mVpp以内,实际应用可加LDO降低电源纹波和噪声。 介电强度打的是交流1500VAC的耐压,输入输出之间,输出之间各一分钟。 当然如果有想法,把输出(比如50V)串联起来,产生高压,然后去电击害虫什么的都没有什么问题,注意限制输入功率,不然电到自己,就不好意思了
3、系统构架图
4、原理图
工作原理我还不能很清楚的分析出来,但是实际使用中要注意三极管的选型,它必须要能够承受2倍的工作电压。
5、 实物图材料清单(BOM列表) 名称和规格中间那行是型号直接在立创商城中可以搜索到 http://www.szlcsc.com/product/details_41878.html http://www.szlcsc.com/product/details_2063.html http://www.szlcsc.com/product/details_23149.html http://www.szlcsc.com/product/details_85035.html http://www.szlcsc.com/product/details_2841.html http://www.szlcsc.com/product/details_27644.html http://www.szlcsc.com/product/details_18401.html http://www.szlcsc.com/product/details_18236.html http://www.szlcsc.com/product/details_26567.html 6、PCB实物图
7、作品演示(从焊接到测试)
8、总结 这个电路拓扑总的来说除了三极管要小心外,其他都还行,也帮助我这个电源菜鸟解决很多问题,做成模块化本质上想直接套用在仪表的电路中,比如做一批12V转4路5V输出,还有12V转2路正负5V等等,最终就是一个变压器的事情,大大降低成本,着急的自己手绕一个变压器也没问题;希望有高手能解析下这个电路,让大家更明白这个原理。在做2000VAC耐压测试后,当然肯定是漏了,重新接到电源中,发现输出电压有所下降,至发帖前还没搞懂为什么,还需要再研究研究,一般来说,24V以内的供电,耐压500VAC就足够了,不过趁机会折腾折腾,万一发现了新大陆呢。 还有一个想法:电路是定电压输入的,如果使用一组线圈加必要的负载,产生的电压反馈至定电压产生的开关电源芯片,那输出的电压是不是能够相对稳定些? 设计文件:隔离电源模块.zip 变压器快速计算公式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-03-19 19:15:30
|
显示全部楼层
9#
深圳这边有很多小厂绕变压器, 小量的也找得到的, 价格出高一点
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|