查看:
22998
回复: 21 |
参赛作品《数控电源》已完成
|
尼希米小尼
1
主题
2
回复 |
发表于2017-06-13 22:02:15
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):小尼 2. 单位或学校名称(必填项):长春市海迪爱文化传播有限公司 3. 当前职务或职称(必填项):技术员 4. 参赛作品的名字(必填项):数控电源 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):在电子DIY爱好者眼中,一款高性价比的可调电源是非常重要的,也是必须用到的设备,但市面在售的可调电源,多数功能单一,功能多的价格又不菲,所以设计一款高性价比,多功能的数控电源,满足DIY爱好者的需要。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F103,OP07运放,7660电压芯片,1117稳压芯片,蜂鸣器,电感,二极管,三极管,mos管,阻容器件等 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):液晶 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 在DIY,维修,实验当中,一款可调电源必不可少,但市面上的可调电源多数功能简单,精度有限,随着很多新的设备对电源的要求越来越高,一款好用的可调电源对维修、实验人员非常重要,本电源在功能,精度,操控性上等等都经过多次的实验,适应目前的多数设备使用。具有短路保护,过流保护,过功率保护,恒流,恒压,功率累计等常用功能。以后的市场前景也非常好,本电源具有高性价比,市场上现有的数控电源,要不功能简单,要不价格高。这是一款高性价比的数控电源。 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 本电源在市面上常用的电源的基础上,增加更多的功能,打造操作方便,实用性强,价格低的特点,喜欢DIY的可以自己动手焊接组装,通过组装可以学习数控电源的控制原理等。 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 本数控电源采用DC-DC降压模式,前级电源采用36V开关电源,输出级采用市面在售的DC-DC模块,安全性高,保护功能齐全,恒流恒压输出,短接保护等等,比AC-DC电源更安全,数控部分控制DC-DC板,来调节输出电压电流,在表头上显示设定电压电流,回读实际输出电压电流,电量累计,预设电压编辑存储,以及背光亮度,蜂鸣器开关,最大输出电压电流设定,输出模式设定等等。 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
STM32F103RCT6 OP07 7660 超低温漂电阻 PCB板 接插件等等 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 https://v.qq.com/x/page/j0540h9olys.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。
在设计中遇到不少问题,经过努力,和请教了别人,解决了问题,在调试软件的时候,学到了很多新的算法,产品还在完善当中,在测试过程中,遇到不少BUG,在实验过程中,追求最佳的操作手感,希望这款电源能够量产,为广大DIY爱好者带来方便,市面上的可调电源,要么价格太高,要么功能有限,这款电源足够满足大多数人的需要。
在这里感谢立创商城举办这样的参数,既可以激励自己做成一款产品,又能够学到很多东西,希望这样的参数以后多多的举办。
经常去模仿,从来不超越
|
姓张的老汉
0
主题
4
回复 |
发表于2017-07-18 18:44:23
|
显示全部楼层
5#
这个真不错
|
|