查看:
8700
|
回复:
6
|
基于CH554触控芯片IIC转USB方案
|
MHY123
1
主题
1
回复 |
发表于2017-06-14 14:01:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
基于CH554触控芯片IIC转USB方案 现在各大厂商主流的触控IC对外接口大多是IIC接口,对于平板电脑、手机等方案而言IIC接口可以很方便的作为外设接入主控实现触控数据交换,但工控机、收银机、广告机、查询机、贩卖机等产品,大多使用windows系统,触控芯片与windows之间通过USB接口交换数据更加方便,本方案基于USB单片机CH554实现将触控芯片IIC转为USB接口,实现即插即用功能。 CH554是一颗8位USB单片机,内置USB2.0全速主从接口,在触控芯片IIC转USB接口方案中,CH554模拟成Multitouch(HID)设备实现免驱即插即用。
目前CH554方案已支持汇顶、敦泰和集创北方等主流触控IC的IIC转USB接口。 方案特点:1、USB接口模拟成Multitouch(HID)设备,实现免驱,多点触控。 3、支持现市面主流触控芯片,可根据客户需求,定制方案。 4、支持市面主流操作系统,Windows\Linux\MAC OS等系统。 CH554方案实例简介:本文针对电容触摸屏提出使用CH554的USB内置外设模拟Multi Touch 的解决方案,并以驱动汇鼎GT911/GT9110P/FT5406/ICNT88X6为范例,给出相关参考。 Multi Touch支持的手势如图一所示: 图1 Multi Touch支持的笔势操作
除此之外,还可以自定义编辑笔势和导航笔势,如图2所示。 图2 导航笔势与编辑笔势自定义
用CH554模拟Multi Touch软件部分: 一般电容触摸IC都是I2C/SPI接口,速度不超过400kbps,只需使用CH554模拟I2C总线接口读取相关的数据即可,如:按下释放状态、坐标、坐标ID、按下手指的数量等。 获取数据后通过USB接口将数据上报给主机。 硬件部分: 成品图如图三所示:
图三 电容屏IIC转USB实物图 成品图范例为GT911,转接板尺寸可以根据实际需求进行调整。
程序下载使用双公头USB数据线将演示板连接至电脑,按住DOWNLOAD按键再打开上电开关,打开WCHISPTool.exe选择8位CH554系列,选择相应型号,如果选择正确,至此会在USB设备列表处显示待烧录程序的设备,选择用户程序文件*.HEX,点击下载按钮,下载完成后点击演示板RESET按钮复位演示板。
|
松子诚科技
0
主题
2
回复 |
发表于2021-12-14 20:19:51
|
显示全部楼层
2#
你好,楼主我目前刚好有个方案需要解决
|
|