查看:
38457
回复: 40 |
【作品发表】电力线载波通信模块
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
|||
derherstar
6
主题
18
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2016-10-27 15:56:37
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1、作品简介 这款模块通过电力线载波的方式,将数据通过串口进行双向透传。这个模块可以用智能家居中的灯具控制、窗帘控制等等。 实物尺寸:95mm(长)*35mm(宽)*20mm(厚)(这个是之前一个产品上配套的模块,这次也没有修改电路板,如果再进行深化设计,电路板尺寸可以更小一些) 最后,开源给大家,大家可以根据自己的需求进行修改。 2、系统构架图
电力线载波芯片采用弥亚微电子的MI200E
3、原理图
电力线载波部分
电源部分
单片机部分
注:最终源文件上传到附件中。 4、实物图材料清单
5、PCB实物图
注:源文件最后再附件中给大家提供。 7、软件部分的描述 开发环境:IAR FOR STM8 1.40 STM8S库文件版本:2.00 源码开放给大家,后面的附件中一并附上。 8、作品演示 通过USB转串口连接电脑与模块,打开两个串口助手软件,进行数据收发。 9、总结 程序调试的时候,主要难点就是单片机与电力线载波模块之间的通信。 如这个模块有些功能还不够完善,开源给大家,希望感兴趣的大神们能去完善它。 感谢立创商城能给大家提供一次这么好的机会。 10、附件(原理图、PCB、源码)
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-28 09:38:27
|
显示全部楼层
8#
电力载波通讯即PLC,是英文Power line Communication的简称。 电力载波是电力系统特有的通信方式, |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-28 09:48:37
|
显示全部楼层
9#
是的,同一个配电变压器供电范围内,可以相互通信,但受制于国内电网本身的干扰源较多(如很多家电设计的不合理、辐射和干扰电网大等因素), 通信距离还是有限的,具体就看如何水平了。比如,不同的信号调制方式,取得的通信速率、可靠性、传输距离也是不同的。 可以想象,电力通信技术应用还是很广泛和有实用价值的。 |
|