查看:
6221
|
回复:
5
|
参赛作品《ID卡员工储物柜控制板》
|
ZPF9527
1
主题
0
回复 |
发表于2017-06-17 20:40:23
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):张鹏飞 2. 单位或学校名称(必填项):辽宁通用航空设计研究院 3. 当前职务或职称(必填项):工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):ID卡员工储物柜控制板 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): ID卡是一种125KHz固定卡号的低成本身份识别卡(只读),在沈阳很多企事业单位使用该卡作为员工考勤、乘坐班车使用。 目前我公司属于国家一级保密单位,根据公司保密要求,进出办公大楼不得携带任何通信装置和其它类型违禁品、私人物品。 因此,使用STM32设计一款ID卡储物柜,放置于办公大楼楼厅,方便员工,是一件很有意义的事业。因此,我设计了一款ID 卡储物柜控制板,可分享给大家。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): XL1509-5V、STM32F103C8T6、AMS1117-3V3、MAX3232、MAX3485、 AT24C02、ADUM1201、LM358、PC817 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): 125KHz读卡电感线圈 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;
任何的一个企事业公司都会有公司机密,公司保密要求,进出办公大楼不得携带任何通信装置和其它类型违禁品、私人物品,而这些通信装置上班时是不允许携带,但是下班时确是你与世界沟通的桥梁。怎样处理这个通信装置。
二、系统构架图
系统构架图如下图所示。
ID卡员工储物柜控制板须实现如下功能 (1)存储卡功能。将员工ID卡存储在板载EEPROM中。 (2)删除卡功能。将员工ID卡从板载EEPROM中删除。 (3)清除所有卡功能。将所有员工ID卡号从EEPROM中删除。 (4)刷卡开柜功能。员工刷ID卡,系统得到卡号,并与EEPROM中数据进行比对。 如果比中了,则开启相应序号的柜门。如果没比中,则不开门。 (5)232、485通信功能。该功能为预留,方便以后连接上位机,进行更方便的操作。 三、硬件部分的描述
1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 (1)ID卡读卡模块 硬件电路如图所示(图片来自网络)
(2)使用ADUM1201电平转换 ADUM1201购买地址:http://www.szlcsc.com/product/details_10199.html
ADuM120x 是采用ADI公司iCoupler® 技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。ADuM120x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。两款器件任一端均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且支持跨越隔离栅的电压转换功能。此外,ADuM120x具有低脉冲宽度失真(CR级小于3 ns)和严格的通道间匹配(CR级小于3 ns)特性。与其它光耦合器不同,ADuM120x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。ADum1201的应用场合:1、尺寸至关重要的多通道隔离;2、SPI接口/数据转换器隔离;3、RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离;4、数字现场总线隔离;5、混合动力汽车、电池监控器和电机驱动。 在该系统中,STM32的IO输出输入电平为3.3V,ID卡部分电平为5V。STM32输出的125K的PWM信号(0~3.3V)经过ADUM放大成0~5V的125K的PWM信号,驱动图腾柱功率放大。 ID卡读卡反馈的数据信号为0~5V,经过ADUM1201放缩成0~3.3V的数据信号,连接STM32的IO输入口,同时还能起到隔离作用,使STM32的IO口免受意外高压的影响。 (3)曼彻斯特解码 ID卡内固化了64位数据,由5个区组成:9个引导位、10个行偶校验位“PO~P9′’、4个列偶校验位“PC0~PC3”、40个数据位“D00~D93”和1个停止位S0。9个引导位是出厂时就已掩膜在芯片内的,其值为“111111111”,当它输出数据时,首先输出9个引导位,然后是10组由4个数据位和1个行偶校验位组成的数据串,其次是4个列偶校验位,最后是停止位“0”。 “D00~D13”是一个8位的晶体版本号或ID识别码。“D20~D93”是8组32位的芯片信息,即卡号。注意校验位都是偶校验,网上有些资料写的是奇校验,很明显是错的,如果是奇校验的话,在一个字节是FF的情况下,很容易就出现9个1,这样引导位就不是唯一的了,也就无法判断64位数据的起始位了。 具体解码程序请参考 四、材料清单(BOM列表) XL1509-5V:http://www.szlcsc.com/product/details_62115.html 五、ID卡员工储物柜控制板使用方法 (1)全部清空模式 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 视频地址:https://v.qq.com/x/page/x0540v7mi8q.html 七、总结 一切科技脱离了实际生活就没有了意义,电子产品更是如此,它的存在更应该去解决更迫切更实际的问题。任何的一个企事业公司都会有公司机密,公司保密要求,进出办公大楼不得携带任何通信装置和其它类型违禁品、私人物品,而这些通信装置上班时是不允许携带,但是下班时确是你与世界沟通的桥梁。上班时怎样处理这个通信装置?面对这样的一个问题我们设计了这样一个ID卡员工储物柜,ID卡是一种125KHz固定卡号的低成本身份识别卡(只读),在很多企事业单位使用该卡作为员工考勤、乘坐班车使用,几乎成为了一种必需品。 相对于物理锁的储物柜,该产品优势: (1)方便,设计在ID卡的基础上,没有产生钥匙等冗余产物; (2)安全,相对于钥匙,ID卡不易丢,而且被外人复制更加困难; (3)美观,大大的提升了柜子的外观。 相对于同类的电子产品优势也是很明显的:实用性、经济性、安全性,上面已经说到,再次我们不再做详细的累述。但是缺点还是有的,那就是安全级别单一,不能够适用于安全级别要求相对较高的公司,对此我们会对产品进行改良,提研发不同安全级别的产品,以满足不同的需求,以及接受“私人订制”。
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-17 21:53:58
|
显示全部楼层
2#
欢迎参与! 您已经报名成功! 您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见: http://www.szlcsc.com/go/17523dej |
|