查看:
59859
回复: 43 |
基于STM32的无刷电调(资料开源、模友共享)
|
|||
ASSASSIN
2
主题
17
回复 |
发表于2016-10-29 10:22:50
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
首先感谢前辈们:硬件-六、timegate 墨鸢 等等 感谢他们热心的分享 正文来了:
基于STM32的无刷电调(改进ESC) 1、作品简介 (用途、目的和意义) 无刷电调实物
改进开源的ESC电调设计,将4层板改为2层板,改进不适合国内玩家应用的接口,更换部分器件,以适应常见器件。ESC电调可以应用在多旋翼和固定翼上,是一款优秀的无刷电调,性能超级赞(唯一的缺点,也是它不能普及的原因:使用过于复杂,需要根据电机和桨叶进行调试,但是调试完成比市场上的好赢之类的要好用很多,所以不建议新手直接上手ESC) 2、作品亮点(如果有请写出) 本作品为改进方案,如果说有特点就是,所有接口方便我们使用。另外就是完全开放PCB工程文件以及相应的资料,分享众多航模玩家。 3、系统构架图 没有画系统的架构框图,大家将就着看看吧,其实原理非常简单。采用反电动势检测法的无刷电机非导通相的电压,获取转子位置,从而控制电机的三相电流依次有序导通,利用PWM控制改变电压输出实现调速。采用反电动势的永磁同步电机调速器控制策略为两相半桥120°导通方式,两相半桥各个开关管管采用H_PWM-L_ON的导通方式实现调压调速,可将其等效为直流电机的控制方式。 注意无刷电机是同步电机的一种,所以使用的时候要注意失步的可能。另外咱们航模用的电机不需要反转和低速运行,所以启动后反电动势检测转子位置的精度是完全足够的。
4、原理图 5、 实物图材料清单(BOM列表) 6、PCB实物图
7、调试上位机的描述 无刷电调采用QGroundcontrol的上位机,这个上位机软件简单实用,而且功能多充分满足使用要求。 8、作品调试实验台演示 9、总结 制作过程中主要是开源程序不符合我们中国人的习惯,而且其比较复杂,需要仔细对照着看。另外制作完成后,反电动势不好实际测量,需要先将电机转起来,然后再慢慢调试。
|
|||
wwwbbk1
0
主题
3
回复 |
发表于2016-10-30 22:45:51
|
显示全部楼层
12#
用万用板搭了个,过零检测一直出问题,正在寻找的资料,非常感谢分享。请问版主有现成的PCB或成品电调出售吗?刚开始业余玩电调。
|
|||
wwwbbk1
0
主题
3
回复 |
发表于2016-10-31 10:58:43
|
显示全部楼层
16#
方便的话能加下QQ吗?或者其他的联系方式也行,1126023802@qq.com
|
|||
wwwbbk1
0
主题
3
回复 |
发表于2019-11-30 20:35:52
|
显示全部楼层
33#
导入pads图不完整
|
|