查看:
14654
回复: 14 |
SMT贴片机上料指示防错系统
|
你猜猜猜
1
主题
6
回复 |
发表于2017-06-22 20:34:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):徐元 2. 单位或学校名称(必填项):重庆盟讯电子科技有限公司 3. 当前职务或职称(必填项):助理工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):SMT贴片机上料指示上料防错 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 在SMT设备贴片之前,需要作业人员将料盘放在正确的Feeder上,再把Feeder放在合适的SMT设备的站位上,在这个过程中,经常发生用错物料或用错Feeder的情况,由于SMT设备是高速连续运行,如果不能事先避免这种错误,将造成返工或报废从而给企业带来巨大损失,要避免这种情况的发生,最好的办法就是在上料过程指示取料,并对错误操作及时报警指示。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F103RCT6 、IR333C/H0/L10 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): pt17-21c 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 1.工厂在进行试产一个产品时会花费大量的时间来对物料进行确认,量产的产品在在上料或换料的时候操作人员也需要花费大量的时间在无料的寻找和确认, 本系统可以很好的解决这一现象,实现生产的高效,使制造更加智能化。 2.本系统可以实现同MES进行交互,实现对生产的管控。
二、系统构架图
三、硬件部分的描述 1.主板原理图 主板原理图.pdf 主板PCB 主板PCB.zip 主板实物图 主板实物图.zip 2.灯板原理图 灯板原理图.pdf 灯板PCB 灯板PCB.zip 灯板实物图 灯板实物图.zip 3.贴片机检测模块原理图 贴片机检测模块原理图.pdf 贴片机检测模块PCB贴片机检测模块PCB.zip 主板PCB主要负责CAN通讯、串口通讯、红外传感器信号采集、红外线发射控制。灯板PCB 主要负责显示状态。 主板接收上位机发送过来的命令进行物料的检测,将检测结果反馈会上位机并发送到灯板。 在上料模式时,上位机将站位信息通过串口蓝牙模块发送到贴片机检测模块 四、材料清单(BOM列表)
五、软件部分的描述(选填) 线边仓出入库流程 六、作品演示 https://v.qq.com/x/page/o0541m8m7m8.html 七、总结 1.为了能满足一般生产的要求,线边仓由最初的260盘容量升级为现在的 7inch盘552盘 13inch盘32盘 崔盘料若干,这样就可以满足一般5000-10000订单的物料的存储。 2.一个线边仓有36块PCB需要通过CAN总线连接起来,为了增加系统的稳定性,CAN波特率由开始的500k降到现在的125k。 3.为了实现生产的更智能化,下一步降加入AGV,直接由AGV根据生产制令降线边仓从库房运送到对应的生产线。 以后再说吧
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-23 09:38:23
|
显示全部楼层
2#
欢迎参与! 想法不错! 希望对SMT行业和工厂有帮助
您已经报名成功! 您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见: http://www.szlcsc.com/go/17523dej |
|