查看:
6100
|
回复:
7
|
参赛作品《基于STM32的超小型空气质量检测仪》
|
nikey
1
主题
5
回复 |
发表于2017-06-22 23:38:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名:丁熙 2. 单位或学校名称:中船重工718所 3. 当前职务或职称:工程师 4. 参赛作品的名字:《基于STM32的超小型空气质量检测仪》 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):该作品是既可以家用也十分便携的空气霾表,内置大容量电池,能够待机监测12小时。而且核心是体积很小,界面人性化而且十分简洁,成本不高,适合随身携带的空气检测表。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F030C8T6,各类0805,0603封装的电阻电容等等。 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):塑料外壳,小体积大容量的锂电池等。 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 超小型空气质量检测仪.pdf外观图片1
外观图片2
外观图片3
上电后的显示效果见下面的MP4的视频。
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 当前的环境日益恶劣的前提下尤其是华北地区以及其他雾霾现象比较严重的地区。我们不单要知道官方给的空气质量数据还需要更精准的自己所处的环境质量信息。客户对健康关注度日益加强的背景下。大家需要一个外观很小巧、很方便携并带有高精度可靠的空气质量评估设备。能够随时随地的测试身处环境的质量情况。 目的就是解决用户随时随地的想了解周围的环境质量情况,便于携带是可以保证其具有运动性和佩戴性。目前市场上有几款可以测试空气质量的设备,不是价格过高就是体积过大,我设计的初代产品体积就是行业内同样功能的前提下体积最小的,界面灵活可以多种定制。关键是整体的成本可以把控在200元内,比较符合市场级产品的运作。
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 1.采用了高精度的时钟芯片,年误差率在5ppm内,有万年历功能。 2.体积小,电池容量大,便于携带,待机时间长,实测至少可以连续工作28个小时。 3.包含了高精度的温湿度模块,TVOC模块,PM2.5激光采样传感器。 4.电路板对多种TFT屏幕的兼容性强,可以选用2.8寸,3.0寸,3.2寸的显示屏。 5.还有外扩展的FLASH芯片和触摸屏控制芯片。 6.响应环保健康的时代主题和国家号召。 7.实用性强,而且价格优惠,可以成为人人都可以佩戴的随时空气质量检测仪。
二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 具体内容全部生成PDF文件了,见最开始上传的PDF文件。 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 该作品以STM32F103RCT6为主控核心芯片,采集PM2.5传感器,TVOC传感器,温湿度模块,高精度时钟芯片,可驱动多种尺寸的TFT电子屏。 原理就是串口,IIC,AD采集各种传感器的信号,做好数据的顺序处理机制,主要精力用来写好TFT彩屏的UI界面。控制好数据采集好了不断的去更新数据到显示屏上。
四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 具体也是见上传的PDF文件。 主要单片机为STM32F103RCT6 LQFP64封装。 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 软件部分到最好截稿为止也只是写到了视频上的效果,还有很多功能可以挖掘的,不过挤时间过于紧张就没有深挖下,过于惭愧就不上传了。
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 我已经上传至腾讯视频,下面给出视频的链接。 https://v.qq.com/x/page/l0540d6w64f.html
七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 完成该作品过于仓促,平时工作量比较大,加班也多,很难挤出时间来做做自己喜欢的东西。即使如此,在立创君的节点提醒下,抓紧时间赶工完成我的设计。雏形机均为手工加工,壳子也是自己开孔,所以过于粗糙,望各位谅解,不过有感兴趣的企业可以联系合作。 这里特别感谢主办方主办的活动。目前为止我做的所有产品基本上都是采用STM32系列的单片机,电路板大多也都在嘉立创打板的。所以以后我们还要继续合作下去,长久合作深入合作,成为战略合作伙伴。最后再次对嘉立创、立创商城表示感谢。 |
邪恶小法师
0
主题
13
回复 |
发表于2017-08-25 13:37:32
|
显示全部楼层
6#
比较适合北京人士使用,人手一个,不过你这是不是加个自动播报功能会不会好点,比如检测到超过多少的pm值时,自动提醒用户。
|
|