查看:
1039
|
回复:
1
|
有谁有做用单片机控制的充电器
|
泉州龙黑子
1
主题
1
回复 |
发表于2017-06-23 01:03:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
对讲机充电器要求如下:
1、 适用于8.4V锂电池及镍氢电池充电。两种电池的充电电压不一样,要自动识别这两种电池。 2、 可以恒压、恒流充电。 3、 充电流300mA至500mA可以通过外围元件可调。 4、 需要带温度检测。 5、 充电指示: 5.1、通电时有三种指示状态。 5.1.1、充电器一通电时指示灯红、绿灯都不亮。 5.1.2、充电器一通电时红绿灯同时亮1S后,红绿灯都不亮。 5.1.3、充电器一通电时绿灯常亮。 5.2、正常接上电池充电时红灯亮,绿灯不亮,表示正在充电中。 5.3、电池电压充至8.33V以上时,红灯不亮,绿灯亮,表示充电结束。 备注:镍氢电池的特性与锂电的有些不一样,需查相关资料。 |
软硬件王工
0
主题
4
回复 |
发表于2017-08-11 23:09:36
|
显示全部楼层
2#
智能充电器,可以联系我: QQ1006792425 TEL13168010326 王工 |
|