查看:
8421
|
回复:
10
|
基于ARM的无线物联网式便携式环境质量检测仪
|
t9080350
3
主题
5
回复 |
发表于2016-10-31 10:20:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1、作品简介 (用途、目的和意义)
近年来,随着城市化进程的加快以及人们对美好生活环境的日益强烈追求,人们越来越关心自己周围生活环境的情况,如PM2.5、PM10、紫外线指数等关于环境的词语也在近几年不断映入人们的眼帘,天气预报将更多的环境参数提供给人们供参考。但是天气预报或者是气象台给我们提供的信息不能实时实地地反映我们身边的环境状况,很多时候不能满足人们的需求,因此我们设计了一款无线物联网式便携式的环境质量检测仪,可以使人们更好地了解到身边的环境质量,以便于能及时地采取措施使自己处于一个更好的生活环境,并且将数据共享形成大范围内的实时环境监测。
传统环境监测仪一般都是用多台较大的测量多种不同环境参数的仪器分别测试,最后将各自的数据通过一定的通信协议发送到一台总机上进行统计。这种方案的主要问题是造价高昂,灵活度不高,很难在人们群众中得到广泛应用。使用的是STM32F103系列的微处理器为主控芯片进行数据的采集、处理以及分析,使用精密的前端信号调理电路对传感器信号进行处理。同时,依托ARM-CortexM3强大的运算能力对数据进行打包发送至蓝牙模块,手机端接收到数据后在屏幕上进行显示。 2、作品亮点(如果有请写出)
3、系统构架图
4、原理图 pdf文件: 5、材料清单(BOM列表) 6、PCB实物图 3D封装,部分是找网上的,部分是自己画的,这一步耗费了不少时间 7、软件部分的描述 STM32和各传感器初始化程序: 8、作品演示 焊接好,紫外线芯片没到 接上OLED,一个败笔,方向反了,应该朝外面的 上电成功下进去程序的瞬间真的很开心
待机充电的图片,拿这个板子充了两个锂电池,很稳定: 由于之前测试用了PM2.5的模块固定在原来的板子上了,一个90块,实在买不起第二个,所以这个PCB展示没有连接PM2.5模块,但是PCB上面留有接口和固定孔了,下面是用之间测试的洞洞板连接手机蓝牙测试,电路图是一样的: 上电后手机端连接蓝牙后: 曲线图功能还暂时没有开发好,传个软件,大家可以试试玩: 源码: 9、总结 MS5611芯片的封装引脚画的小了,焊了很久才焊上去了; OLED方向反了 M2尼龙柱忘记买了,LED灯只买了蓝色。。。 下一步:重新调整OLED位置,手机端上加上GPRS功能 惊喜:很多没用过的封装都一次画对了,没有出现太大的原理性错误,上电直接就能下载程序
10、一些用到芯片的资料(集合):
11、有兴趣一起做这个的可以联系我: QQ:448210409 TEL:18369180153
|
西安青山
0
主题
2
回复 |
发表于2017-03-27 18:00:26
|
显示全部楼层
10#
楼主这个产品很不错,PM2.5现在很受欢迎,
智能物联技术,QQ: 49268590
|
|