查看:
6940
|
回复:
8
|
智能家居监控仪
|
仙人掌
3
主题
45
回复 |
发表于2016-10-31 22:47:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
智能家居监控仪 1、作品简介 (用途、目的和意义)
用途: 1)检查天然气、煤气等,超出设定浓度即报警; 2)红外/超声波 检测,用于检测指定区域内有物体靠近,防盗; 3)检测到危险数据指标后,可通过多种途径与外部设备 通讯,发送数据提醒主人。 功能: 1)通过可燃气体传感器,来检测天然气、煤气是否有泄漏(浓度超标); 2)通过红外/超声波传感器,检测区域内是否有外人侵入或者靠近限制区域; 3)通过多种途径与外部设备通讯,来传达传感器采集到的数据,并且在本身自带的液晶屏上也可以显示各种指定信息;平时外设不工作时,显示时间日期温湿度等等。
意义: 1)家用天然气、煤气泄漏是潜在的威胁,一般家庭中很少安装此类检测设备,有推广的意义; 2)红外及超声波检测,可以在用户不在家时,检测是否有他人入市,及时提醒主人,减少损失。 2、作品亮点(如果有请写出)
8寸大屏,可丰富、直观显示各个传感器、通讯模块的工作状态和采集数据的实时变化,带 电容触摸屏,用户体验和交互性很好。实现功能及通信方式均为主流成熟的方案,并采用模块化设计,便于根据需求安装和替换, 兼容性和灵活性强。
3、系统构架图
4、原理图
作品实现原理,系统工作过程简单说明:
通过主控芯片STM32F429,与外围模块通过串口、SPI、I2C等常见通讯协议通信、ADC采样等,采集外围传感器数据及通信模块的数据,经过处理分析,显示在液晶屏上,板载的SPI FLASH、EEPROM可用来记录特定的数据,便于后续做数据分析,另外用户可插入MicroSD卡,拷贝采集的数据;板载GSM模块可设定特定情况下触发通信,向指定手机发送传感器数据或者异常状态。
5、材料清单(BOM列表)
关键器件列表及立创商城购买链接
STM32F429ZGT6 - http://www.szlcsc.com/product/details_47529.html
SIMCARD-8PIN - http://www.szlcsc.com/product/details_42504.html
25MHz晶振 - http://www.szlcsc.com/product/details_9526.
6、PCB实物图
7、软件部分的描述(扩展选项,可不写)
待后续完善
8、作品演示(扩展选项,可不写)
待后续完善
9、总结
本作品实现功能较多,如后续有产品化价值,可先进行最小系统的规划,在本作品基础上进行不同程度的裁剪,来实现精准的功能定位、最佳的性价比等。
|
Rambo
0
主题
1
回复 |
发表于2017-01-06 16:41:30
|
显示全部楼层
4#
这个好屌啊,你画了多久?现在调的怎么样了?
|
|