查看:
11866
回复: 17 |
超值款80V70A的 N-MOSFET, 11mΩ@10V, TO-252-2
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-29 17:49:58
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
l超值款的N-MOSFET,
价格批量低于1元人民币。 韩国晶圆,台湾技术。 超高性价比, 80V70A 11mΩ@10V, 封装: TO-252-2 数据手册:KIA3508A.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_117767.html * R DS(on) =11mΩ(typ.)@ V GS =10V |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-29 18:02:42
|
显示全部楼层
2#
使用用途: 1.开关电源 2.电动自动车 3.电动工具。 4. 电源防插反 5.开关控制 6.加热控制 由于耐压是80V,常规的48V 60V 72V的电瓶上使用没有问题的。超低内阻,超大电流规格,可以胜任现在绝大部分应用场合, 是最超值的一款,原厂出货量:每月上万K了。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-07-06 06:12:27
|
显示全部楼层
9#
又增加了一款超高性价比的N-MOSFET,100V70A,9mΩ@10V, 型号: KIA3510A, 封装: TO-252-2, 台湾晶圆。品质保障。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-07-15 06:38:57
|
显示全部楼层
14#
看下参数,各项性能参数很靓眼的,看来搞电源的工程师有福音了。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-12-18 11:02:59
|
显示全部楼层
17#
不需要加散热的在10A的电流下。因为内阻很小。很少热量的。
|
|