查看:
34023
回复: 34 |
求教 CH340C 被电机干扰,瞬间断开又恢复的问题
|
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-03 21:54:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用CH340C芯片 设计了如下电路,
在调试过程中,发现问题:
上位机控制线路板吸合继电器的控制直流电机运转的时候,USB转串口发生瞬间断开又连上的现象;
直流电机功率24V 300mA 左右;
J2为USB接口,U6为CH340C,C3 C4 104电容 R1不焊
调试:1、USB端子外壳接GND,干扰更严重 2、电机输出端加吸收二极管,未能彻底解决还是偶尔有断连现象 3、电机输出端并104电容,没有效果,还是偶尔有断连现象
求大师指点,1、如何减少直流电机干扰,尤其是在启动和停止的时候;(电机需要正反转,通过2个常开常闭继电器控制) 2、如何提高CH340C的抗干扰能力 工号:8888
|
日耀
1
主题
14
回复 |
发表于2017-07-07 11:32:45
|
显示全部楼层
26#
如果是固定在一个地方的设备,应该要将地接外壳,外壳要接大地。
|
日耀
1
主题
14
回复 |
发表于2017-07-07 11:45:38
|
显示全部楼层
28#
不知道你的设备是否用在工业控制的场合,如果是在产线使用,干扰源就很多了,要注意外壳接大地是否良好,产线的地线接大地是否良好。
|
|