查看:
34032
回复: 34 |
求教 CH340C 被电机干扰,瞬间断开又恢复的问题
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-03 21:54:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用CH340C芯片 设计了如下电路,
在调试过程中,发现问题:
上位机控制线路板吸合继电器的控制直流电机运转的时候,USB转串口发生瞬间断开又连上的现象;
直流电机功率24V 300mA 左右;
J2为USB接口,U6为CH340C,C3 C4 104电容 R1不焊
调试:1、USB端子外壳接GND,干扰更严重 2、电机输出端加吸收二极管,未能彻底解决还是偶尔有断连现象 3、电机输出端并104电容,没有效果,还是偶尔有断连现象
求大师指点,1、如何减少直流电机干扰,尤其是在启动和停止的时候;(电机需要正反转,通过2个常开常闭继电器控制) 2、如何提高CH340C的抗干扰能力 工号:8888
|
|||
power
0
主题
49
回复 |
发表于2017-07-06 22:27:35
|
显示全部楼层
22#
我觉得是电源问题,不是干扰问题。你小看了 差分线 的搞干扰能力。
|
|||
power
0
主题
49
回复 |
发表于2017-07-06 22:30:33
|
显示全部楼层
23#
USB供电能力是500mA,3.0供电能力是900mA,但是你的电机是300mA,我不知道这个值是额定值还是峰值,如果是额定值,告诉你,是设计有问题。电机启动电流是额定值的6-7 倍甚至以上,如果是这样,用USB供电要特殊设计。 |
|