查看:
34030
回复: 34 |
求教 CH340C 被电机干扰,瞬间断开又恢复的问题
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-03 21:54:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用CH340C芯片 设计了如下电路,
在调试过程中,发现问题:
上位机控制线路板吸合继电器的控制直流电机运转的时候,USB转串口发生瞬间断开又连上的现象;
直流电机功率24V 300mA 左右;
J2为USB接口,U6为CH340C,C3 C4 104电容 R1不焊
调试:1、USB端子外壳接GND,干扰更严重 2、电机输出端加吸收二极管,未能彻底解决还是偶尔有断连现象 3、电机输出端并104电容,没有效果,还是偶尔有断连现象
求大师指点,1、如何减少直流电机干扰,尤其是在启动和停止的时候;(电机需要正反转,通过2个常开常闭继电器控制) 2、如何提高CH340C的抗干扰能力 工号:8888
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-07-06 09:50:07
|
显示全部楼层
20#
主要干扰来源: 1、继电器触点吸合、分离时的电火花干扰; 2、电机启停时的瞬态干扰; 3、如果是有刷电机,电刷换向时也可能产生电火花干扰; 针对这三方面去解决即可。但是,即便你解决了你的PCB上的干扰源,但在实际应用中,你的PCB周边,难道不可能有其他电子产品成为你的产品的致命干扰源吗?比如冰箱、空调压缩机的启停、微波炉、电磁炉的开关……,只要有一组干扰脉冲进入USB的D+、D-,就可能导致USB设备异常,所以,彻底的解决办法是放弃USB! 补充:USB虽是差分通讯方式,但电平阀值仅3V左右,因此对干扰是比较敏感的。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-07-07 10:59:16
|
显示全部楼层
24#
如果你做过工控产品,你就知道USB虽是差分线通讯,但其抗干扰能力,跟RS-232完全不是一个级别。RS-232可以做到无人值守不间断通讯数月,USB要达到这种级别,且不说难不难的问题,即便做到了,其成本和复杂度,也是需要放弃的! USB的抗干扰能力不行,主要原因不在差分信号,电平阀值低只能说明其对干扰信号敏感些,再者,USB是速度相对更快的(bps越高对EFT干扰越敏感),而且速度是不可自己控制的。USB的抗干扰能力不行的主要原因是被干扰后,主机端会导致USB设备丢失,没有给程序处理异常或错误的机会!RS232几乎永远不会丢失,有的是处理错误与异常的机会,而且,其波特率是可以自己控制的:干扰强的场合,低点波特率就可以大大增强抗干扰能力了! 补充:一个健壮的系统,不是做到永远不被干扰,而是被干扰了如何处理。因为永远不被干扰是不可能的,硬件上的一些措施只能减少被干扰的可能性。工业控制领域之所以不太待见USB,而普遍使用RS-232或以太网,因为前者没有机会处理异常,而后两者是有机会处理异常的。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-07-07 11:13:42
|
显示全部楼层
25#
人家的电机是24V/300mA的,怎么可能是USB总线供电呢?
|
|