查看:
34006
回复: 34 |
求教 CH340C 被电机干扰,瞬间断开又恢复的问题
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-03 21:54:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用CH340C芯片 设计了如下电路,
在调试过程中,发现问题:
上位机控制线路板吸合继电器的控制直流电机运转的时候,USB转串口发生瞬间断开又连上的现象;
直流电机功率24V 300mA 左右;
J2为USB接口,U6为CH340C,C3 C4 104电容 R1不焊
调试:1、USB端子外壳接GND,干扰更严重 2、电机输出端加吸收二极管,未能彻底解决还是偶尔有断连现象 3、电机输出端并104电容,没有效果,还是偶尔有断连现象
求大师指点,1、如何减少直流电机干扰,尤其是在启动和停止的时候;(电机需要正反转,通过2个常开常闭继电器控制) 2、如何提高CH340C的抗干扰能力 工号:8888
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-03 22:04:35
|
显示全部楼层
2#
自己顶一个
工号:8888
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-04 15:43:24
|
显示全部楼层
10#
感谢你的回复,U6右边的是5V电源线给MCU供电的,不是电机电源 另外USB的电源线只是给CH340C供电 工号:8888
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-04 15:45:08
|
显示全部楼层
11#
非常感谢大家的建议,今天把PCB订单暂停了 晚上我一一验证下,没问题了在下单做PCB 工号:8888
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-05 15:58:40
|
显示全部楼层
14#
非常感谢你的回复,确实昨天晚上网友给了很多专业的回复;我都进行了一一验证; 事实证明效果都不是很好,能改善但是不能完全解决; 最终也采用了和你说的一样的方案,更换成了232 工号:8888
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-06 22:01:14
|
显示全部楼层
21#
非常感谢你的回复,也很赞同你的说法; 这个通用的通讯方式,居然可靠性不如232 工号:8888
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-07-07 22:43:39
|
显示全部楼层
30#
电机是24V供电的,USB电源取自电脑的5V,两者只有GND相连
工号:8888
|
|