查看:
21261
回复: 40 |
SGM6132(DC-DC):高耐压 大电流 超低价 难得好芯片 千万别错过
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-04 00:34:55
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
圣邦微出品的SGM6132芯片,是嘉立创 DC-DC芯片列表中,输入极限电压达31V,输出电流达3A,含税价低至1.14元的,难得的一款好芯片。 与同类DC-DC芯片相比,有诸多优势: 1,高达1.4M的开关频率,不仅响应速度更快,而且,电感尺寸更小外围成本更低。 2,与同类芯片相比,减少了3个阻容件,这使得PCB布线简化,对大批量生产而言,不仅仅是降低BOM成本,同时降低贴片生产成本,提高生产速度。 3,EN脚,可以浮空,让电路更简单。 4,4.5V--28.5V的输入电压,使这款芯片适应范围更广,在一个公司的众多产品中,可能有多个不同的输入电压源,SGM6132一款就能满足5V,9V,12V,15V,18V等外部电压输入,芯片种类越少,也就意味着生产成本越低。 5,对于外部输入电压源,建议产品的输入电压设计范围,控制在5V--20V(极限电压高于最高输入电压的1.5倍,会更安全)。 6,对于室外产品设计,输入电源无论是5V还是12V,选用极限耐压为31V的SGM6132,产品会更加安全。(大多数用在室外的外部供电电源,因落雷或其它原因损坏时,瞬间输出电压将无法预知,尤其是较为便宜的开关电源)。 7,对于外部输入为5V的电源,止反二极管应选用SS34F(3A40V肖特基二极管)或同级别二极管,正向压降0.55V、3A,反向耐压40V。(SS34F批量价格:0.0885元) 8,对于板级电源设计,由于不需要止反二极管,电源电压可以从4.5V到24V(建议极限电压至少高于最高输入电压的1.25倍,会更安全)。 9,输出电压0.8V--22V又是SGM6132的一大优势,可以满足更多电压需求,减少电源芯片种类,降低生产成本。 10,3A电流输出,1.14元含税价,如果对PCB空间要求不是非常苛刻,SGM6132真是再好不过了,从0A到3A,都可以选这款芯片。 11,100mΩ的内置NOSFET电源开关管,在同类芯片中,也是阻止很小的。 12,18uA的关闭时电流消耗,让SGM6132可用于,对休眠时要求耗电很低的产品设计。 13,逐周期的电流限制保护,大大增强了芯片的安全可靠性。 14,160C°的过热保护关断温度,让产品工作在更宽的温度范围。 15,3.8V--4.2V欠压保护电压,不仅让SGM6132实际最低输入电压低于4.5V,且让芯片更加安全。 16,-40C°到85C°的工业级环境温度范围,足以满足大多数应用。 17,SOIC-8(EP)封装,散热性能更好。 18,ESD保护:HBM 4000V,使芯片更安全。 19,盘装2500片,12mm贴片料架。 20,SGM6132芯片效率,高达91%。 21,由于芯片选用了1.4M的开关频率,对于噪声及EMI要求极高的设计,绘制PCB时注意布局,注意电流流向,良好滤波以降低干扰。 22,SGM6132与下列芯片管脚一一对应,无需重新设计线路板,只要根据数据手册调整阻容参数,就可直接代换: (点击这里,就能看到SGM6132能替代的芯片,参数对照表)
RT7257BHZSP, SGM6130YPS8G/TR, RT8292AHZSP, RT8250NGSP, RT8272GSP, MP1484EN-LF-Z, LSP5502SAC, MP2303ADN-LF-Z, MP1593DN-LF-Z, ACT4070BYH, MP1591DN-LF-Z, MP1430DN-LF-Z, MP2403DN-LF-Z, MP1482DS-LF-Z |
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-04 23:27:22
|
显示全部楼层
4#
您好ChessWorld:圣邦微的产品我们用了好多年,很不错。SGM6132这款芯片,我们和嘉立创费了很大周折,才为大家争取到1.14元的这个价格。表格中列出的那些芯片,数据手册我都看过了,一一对应的那些芯片,原理图基本一致,只要按照SGM6132数据手册的参数调整,是不会有什么问题的。其实,同一类型的芯片(管脚和封装相同,原理图结构相同,参数性能接近)有好多厂家生产,满足我们要求的有很多很多。只不过在我们设计时选择了这个,而没选择哪个。SGM6132只要能够满足贵公司的产品设计,参数符合要求,剩下的就是1.14元的价格了。感谢您的提问,欢迎交流。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-04 23:30:44
|
显示全部楼层
5#
您好我也是:圣邦微的产品我们用了好多年,很不错。SGM6132这款芯片,我们和嘉立创费了很大周折,才为大家争取到1.14元的这个价格。表格中列出的那些芯片,数据手册我都看过了,一一对应的那些芯片,原理图基本一致,只要按照SGM6132数据手册的参数调整,是不会有什么问题的。其实,同一类型的芯片(管脚和封装相同,原理图结构相同,参数性能接近)有好多厂家生产,满足我们要求的有很多很多。只不过在我们设计时选择了这个,而没选择哪个。SGM6132只要能够满足贵公司的产品设计,参数符合要求,剩下的就是1.14元的价格了。感谢您的提问,欢迎交流。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-06 22:01:30
|
显示全部楼层
7#
您好“你给我站住“:28.5V是厂家给出的最高有效输入上限,极限输入电压是31V,但是在实际应用中,如果输入环境非常好,建议输入电压最高不要超过24V,如果小心一点,建议输入电压不超过20V,如果用在室外,供电电压12V,用这款芯片,可靠性会非常高。(以上是我们多年设计产品的一些心得)
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-06 23:05:19
|
显示全部楼层
8#
您好“你给我站住“:28.5V是厂家给出的最高有效输入上限,极限输入电压是31V,但是在实际应用中,如果输入环境非常好,建议输入电压最高不要超过24V,如果小心一点,建议输入电压不超过20V,如果用在室外,供电电压12V,用这款芯片,可靠性会非常高。(以上是我们多年设计产品的一些心得)
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-07 09:17:17
|
显示全部楼层
10#
您好let:我们之前的产品很少用到电池供电,您说的很对,如果是电池供电,基本可以按厂家的数据手册28.5V,略有余量就可以了,谢谢。另外SGM6132这款芯片的18uA关断电流,看来也是考虑到电池供电了。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-08 12:35:18
|
显示全部楼层
11#
GSM6132 是一款性价比很高的DC-DC芯片,为方便各位优秀的工程师设计,现将SGM6132电源原理图上传给大家,方便直接使用或修改(内含PCB验证板图)。 请点击这里http://club.szlcsc.com/article/details_8115_1.html
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-15 12:53:19
|
显示全部楼层
12#
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-29 22:27:08
|
显示全部楼层
13#
GSM6132 验证板已经测试完成,会尽快协调嘉立创,为大家提供免费pcb验证板(裸板 )
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-30 13:09:19
|
显示全部楼层
15#
用于独立的室内设备,上述参数没有问题。如果用在室外环境,或输入电源环境较为复杂的情况下,极限耐压31V对你的设计来说,耐压有点低。如果方便可以说一下使用环境,帮你参考一下。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-08-08 19:05:52
|
显示全部楼层
18#
是的
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-08-08 19:46:49
|
显示全部楼层
19#
你好,看了一下AME5268的简介,频率是340k,用4.7uH的电感好像有点小,再有12V到9V压差有点低,可能是导致电感热的主要原因,还有是不是电感散热盘不够大,可以加大一点散热盘。 SGM6132开关频率1.4M,8040电感没为题,可以参照测试板的布局。6132的占空比最大85%,12V*0.85=10.2V,即12V输入时的最高输出能力左右10.2V,比9V只高1V,余量有点小,建议输入和输出电容都大一些。最好验证一下。如果输入还要加止反二极管,建议加SS34不要加整流管。 |
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-08-20 19:58:22
|
显示全部楼层
20#
GSM6132 是一款性价比很高的DC-DC芯片,为方便各位优秀的工程师设计,现将SGM6132电源原理图上传给大家,方便直接使用或修改(内含PCB验证板图)。 |
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-08-27 16:37:19
|
显示全部楼层
21#
是的。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-09-06 23:56:13
|
显示全部楼层
23#
止反的SS34(D1)如果电路没有接反的可能,可以去掉。另外一个SS34不能去掉。5V,2.5A没问题。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-09-14 10:13:54
|
显示全部楼层
24#
看了AME5268,感觉参数没有问题,4.7uH,8040热,电感值已经比较小了,看看散热环境怎么样。SGM6132做12V输入9V2A输出没问题。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-09-22 16:31:18
|
显示全部楼层
25#
好
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-09-27 13:56:31
|
显示全部楼层
26#
在个芯片不错。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-10-21 12:18:14
|
显示全部楼层
27#
用后觉得怎么样。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-11-13 09:39:57
|
显示全部楼层
28#
好用
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-11-29 11:58:33
|
显示全部楼层
29#
谢谢
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2018-03-14 11:15:10
|
显示全部楼层
30#
一款不错的芯片
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2018-03-29 21:56:13
|
显示全部楼层
34#
你好,SGM6132的极限输入电压是31V,如果输入是一个很稳定的24V,应该说是安全的。最好加24V TVS管,对输入尖峰加以吸收,这样会更安全。24V降到5V保护,20V降到5V就可以,是因为输入电压越高效率就越低,损耗越大导致。给您几点建议:1,加大虽然面积。2,0.7A输出电流,最好选择磁胶电感,规格是6045,由于SGM6132的频率很高,所以可以选尺寸小于号的,规格4030的也行,厂家给出的电感量是4.7uH-6.8uH。3,实际应用中我们发现,调整电感量,会改变输出效率,您可以通过测试,找到最佳电感量。4,肖特基管要选SS34,不要选SS14。如果知道你的详细应用,以及PCB的布局和布线,会给出更好的建议,如果再有问题,我们随时沟通,祝你测试顺利。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2018-03-29 22:01:24
|
显示全部楼层
35#
对不起,刚才笔误,是加大散热面积。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2018-04-21 21:40:30
|
显示全部楼层
36#
很好的芯片。
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2018-06-07 12:16:44
|
显示全部楼层
37#
芯片降价了!
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2018-06-22 09:33:13
|
显示全部楼层
38#
芯片降价了!
|
|