查看:
46847
回复: 50 |
GD32F303RET6 120MHZ Cortex-M4内核,16位ADC,5个Uart...
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-07 15:05:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
http://club.szlcsc.com/article/details_8127_1.html 性价最高的ARM Cortex-M4F处理器。
GD32F303RET6 120MHZ Cortex-M4F内核,16位ADC,5个Uart, 1CAN, USB GD32F303RET6处理器 使用了120MHZ Cortex-M4F内核, 支持硬件浮点运算与DSP指令。比M3内核更快。 相比旧版本的M3内核,新的M4内核使用更先进的90nM工艺,功耗更低,速度更快。 可以代替STM32F405RE,STM32F407RE SRAM有64KB,FLash为512KB 16位ADC,(硬件过采样可以达到16位)三个ADC模块,16个通道。 2个DAC通道,12位。 5个Uart, 1个CAN, 1个USB 封装:LQFP64 采购:http://www.szlcsc.com/product/details_117405.html 数据手册:GD32F303xx_Datasheet_Rev1.0.pdf 参考手册:GD32F30x_User_Manual_CN_2017.4.7.pdf GigaDevice.GD32F30x_DFP.1.0.0.rar MDK软件插件 例程:GigaDevice.GD32F30x_AddOn.1.0.0.rar
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-07 16:14:52
|
显示全部楼层
2#
性价超高的芯片,浮点的。
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-07 20:19:45
|
显示全部楼层
4#
引脚兼容STM32F103RET6,外设软件基本兼容,,120MHZ Cortex-M4内核,16位ADC,5个Uart, 1CAN, USB
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-07 20:20:48
|
显示全部楼层
5#
成本更低,性能更强,直接升级替换STM32F103RET6
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-08 05:54:04
|
显示全部楼层
6#
性能上可以替换STM32F205RET6,STM32F405RET6,STM32F407RET6。
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-12 19:51:54
|
显示全部楼层
8#
STM32F103RET6升级的首选GD32F303RET6,主频高达120MHZ的arm cortex-M4F,大存储器适合跑操作系统。
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-04 11:03:26
|
显示全部楼层
19#
推荐配套使用的晶振: 优势:质量好,价格低。 工业级晶振 贴片SMT无源晶振 工业级-40~85℃工作温度, -55 ~ 125 ℃的存储温度
20PF,30PPM,优于商于级的20PPM,原因不有多解释了。
封装型号:SMT5032_2P 采购 直接“点击” 对应的红色字体。
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-05 14:05:42
|
显示全部楼层
23#
又增加一个LQFP100封装的型号:GD32F303VET6 优势: 1. 引脚兼容STM32F103VET3, STM32F303VET6, 2. 升级内核为Cortex_M4F,Cortex-M4F浮点内核,支持快速DSP数学运算指令,速度快,功耗低。软件上是兼容,几乎不用改动,除个别升级的ADC部分寄存器。 3. 升级主频为120MHZ 速度更快。 4. 强化模拟部分 16位ADC, 快速的模拟比较器。 5. 大容量存储器 512KB的FLash
GD32F303VET6 LQFP100 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125990.html
GD32F303RET6 LQFP64 |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-05 15:33:29
|
显示全部楼层
24#
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-26 14:54:21
|
显示全部楼层
25#
GD32F307ZGT6 LQFP144
带以太网功能,USB OTG 等等,功能与STM32F407ZGT6基本一样。 成本更低,性价比极高。
数据手册: GD32F307xx_Datasheet_Rev1.0.pdf GD32F303xx_Datasheet_Rev1.0.pdf
参考手册: GD32F30x_User_Manual_CN_2017.4.7.zip
GD32F307ZGT6 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125989.html GD32F303VCT6 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125990.html
GD32F303RET6 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_117405.html
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-09 15:55:26
|
显示全部楼层
28#
这个月9月20号左右。
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-21 15:19:16
|
显示全部楼层
32#
GD32F303RET6 特点是浮点处理器内核M4F,16位ADC,比STM32F103 成本更低,性能更高。
GD32F303VCT6 特点是浮点处理器内核M4F,16位ADC,比STM32F103 成本更低,性能更高。 GD32F307ZGT6 带以太网,外部总线接口,CAN, USB等等。代替STM32F407,成本更低,性能更强大。 特点是浮点处理器内核M4F,16位ADC。 下载网盘地址http://pan.baidu.com/s/1nvqLuat 网盘有各种数据手册,参考手册,使用说明,参考例程,板子设计原理图与PCB,开发板使用说明等等。 GD32F307ZGT6 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125989.html GD32F303VCT6 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125990.html GD32F303RET6 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_117405.html 以上这几款。马上到货了, |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-23 17:05:43
|
显示全部楼层
34#
GD32F303VCT6 仅约 14-15元 一片,已经到货了, 性价比超高,价格远远低于STM32F303VCT6 的44元一片 , 也比STM32F103VCT6的约15.9-19.9元的价格低 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125990.html GD32F303VCT6 特点是高达120MHZ 浮点处理器内核M4F,16位ADC,比STM32F103 成本更低,性能更高。
非常齐全的所有资源与开发资料,直接全面免费下载!! 可以轻松开发浮点的DSP指令的M4F高效内核与更强大的外设接口。 |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-26 16:47:35
|
显示全部楼层
35#
GD32F303RET6 与 GD32F303VCT6 都已经到货了,超高性价比。超强性能。 GD32F307ZGT6也马上要到了。快去抢购吧! |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-27 09:08:49
|
显示全部楼层
38#
是硬件支持的,只需要在ADC初始化时设置好配置参数就可以了,不需要软件再处理了。
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-29 08:43:31
|
显示全部楼层
39#
【MCU实战经验】STM32数字示波器+详细注释+上位机程序+硬.。。 超级火爆。ST的论坛多达150多页,小伙伴们赶快行动吧。 主控芯片可以换成GD32F30X 性能提升很大,价格超便宜的。 GD32F30X相比STM32的F3系列,速度更高,ADC精度更高,性价比更高。 GD32F307ZGT6 18.3元一片 引脚兼容STM32F407ZGT6 ,STM32F307ZGT6 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125989.html GD32F303VCT6 14.2元一片 引脚兼容STM32F103VCT6,STM32F303VCT6 ,GD32F103VCT6, 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125990.html GD32F303RET6 13.1元一片 引脚兼容STM32F103RET6,STM32F303RET6 , 比STM32F303RCT6的存储器大一倍, 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_117405.html STM的程序移动以GD32上基本上不用修改。个别功能更强大的外设除外,都是库函数,修改的地方不多, 大家可以放心使用,GD32F30X系列芯片,是浮点处理器内核,性能更强,功能更强大,功耗更低,工艺更先进,稳定性更强, 已经量产了很久了,前期主要是大客户,现在终于对中小客户开放销售了。 功能强大的版本使用 STM32F429IGT6 ,这个芯片的性价比超级高,货源充足,放心使用。
STM32F429IGT6 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_55346.html 现在优惠促销中。
论坛详细介绍示波器: 详细连接:http://www.stmcu.org/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=583743&extra=page%3D&page=1 |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-10-14 18:16:42
|
显示全部楼层
40#
超高性价比的ARM Cortex-M4F内核,主频高达120MHZ, ADC精度可达16位, 已经到货了。 快去抢购吧,升级、替换STM32F103的首选。 上面楼层有连接的网盘下载地址,包含了所有开发所需要的文件,数据手册,参考手册,例程,开发板设计的原理图和PCB,使用说明和开发知道,教程等资料,应有尽有!!! 赶快去下载吧。
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-10-14 18:34:49
|
显示全部楼层
41#
现在全球晶圆缺货,晶圆价格现在相比年初涨价60%多,STM32缺货,涨价是必然的,而GD32早订了大批晶圆,所以产能和价格有保障的。 大家快用GD32F30X吧,性价比极高。
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-02-07 09:13:43
|
显示全部楼层
45#
GD32F303VET6与STM32F303VET6几乎完全一样的,引脚兼容,大部配置设置也是一样的。
GD32F303VET6内核是支持DSP指令的浮点型M4F内核,而GD32F33X的内核可能是定点的M4内核。 33X的GD芯片你问下原厂吧, GD32F30X绝对是浮点的。请看下面的图片:
|
|