查看:
46837
回复: 50 |
GD32F303RET6 120MHZ Cortex-M4内核,16位ADC,5个Uart...
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-07 15:05:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
http://club.szlcsc.com/article/details_8127_1.html 性价最高的ARM Cortex-M4F处理器。
GD32F303RET6 120MHZ Cortex-M4F内核,16位ADC,5个Uart, 1CAN, USB GD32F303RET6处理器 使用了120MHZ Cortex-M4F内核, 支持硬件浮点运算与DSP指令。比M3内核更快。 相比旧版本的M3内核,新的M4内核使用更先进的90nM工艺,功耗更低,速度更快。 可以代替STM32F405RE,STM32F407RE SRAM有64KB,FLash为512KB 16位ADC,(硬件过采样可以达到16位)三个ADC模块,16个通道。 2个DAC通道,12位。 5个Uart, 1个CAN, 1个USB 封装:LQFP64 采购:http://www.szlcsc.com/product/details_117405.html 数据手册:GD32F303xx_Datasheet_Rev1.0.pdf 参考手册:GD32F30x_User_Manual_CN_2017.4.7.pdf GigaDevice.GD32F30x_DFP.1.0.0.rar MDK软件插件 例程:GigaDevice.GD32F30x_AddOn.1.0.0.rar
|
||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-07-09 11:04:43
|
显示全部楼层
7#
特色16位ADC采样结果,支持硬件平均。5个串口。120MHZ的 arm Cortex-m4f内核。真的很超值,下次买些用来升级替换stm32f103RET6.
|
||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-07-13 06:26:12
|
显示全部楼层
10#
货被大公司提前预订走了不少,供不应求,好大关系才搞到的,而且货期长。已经发布量产了GD32F303系列。性价比超高。
|
||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-07-14 06:51:28
|
显示全部楼层
11#
性价比对照: M4 120MHZ主频,16位ADC 13.8元 PK M3 72MHZ 12位ADC 19.04元
|
||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-07-15 06:22:59
|
显示全部楼层
15#
是的,可以实现16位ADC,主频高达120MHZ的arm Cortex-M4内核,速度更快,功耗更低。工艺是90nm的先进工艺,比stm32的180nm,130nm的stm32要先进许多。
|
||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-09-22 16:27:15
|
显示全部楼层
33#
这几个月底前都能到货的吧?
|
|