查看:
47237
回复: 50 |
GD32F303RET6 120MHZ Cortex-M4内核,16位ADC,5个Uart...
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-07 15:05:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
http://club.szlcsc.com/article/details_8127_1.html 性价最高的ARM Cortex-M4F处理器。
GD32F303RET6 120MHZ Cortex-M4F内核,16位ADC,5个Uart, 1CAN, USB GD32F303RET6处理器 使用了120MHZ Cortex-M4F内核, 支持硬件浮点运算与DSP指令。比M3内核更快。 相比旧版本的M3内核,新的M4内核使用更先进的90nM工艺,功耗更低,速度更快。 可以代替STM32F405RE,STM32F407RE SRAM有64KB,FLash为512KB 16位ADC,(硬件过采样可以达到16位)三个ADC模块,16个通道。 2个DAC通道,12位。 5个Uart, 1个CAN, 1个USB 封装:LQFP64 采购:http://www.szlcsc.com/product/details_117405.html 数据手册:GD32F303xx_Datasheet_Rev1.0.pdf 参考手册:GD32F30x_User_Manual_CN_2017.4.7.pdf GigaDevice.GD32F30x_DFP.1.0.0.rar MDK软件插件 例程:GigaDevice.GD32F30x_AddOn.1.0.0.rar
|
||||||||||||
maikaijack
0
主题
2
回复 |
发表于2019-04-15 16:40:28
|
显示全部楼层
51#
做为国产芯片, 居然没有中文文档, 有点说不过去, 虽然我能看懂英文, 但还是要等有中文文档才考虑使用
|
|