查看:
47169
回复: 50 |
GD32F303RET6 120MHZ Cortex-M4内核,16位ADC,5个Uart...
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-07 15:05:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
http://club.szlcsc.com/article/details_8127_1.html 性价最高的ARM Cortex-M4F处理器。
GD32F303RET6 120MHZ Cortex-M4F内核,16位ADC,5个Uart, 1CAN, USB GD32F303RET6处理器 使用了120MHZ Cortex-M4F内核, 支持硬件浮点运算与DSP指令。比M3内核更快。 相比旧版本的M3内核,新的M4内核使用更先进的90nM工艺,功耗更低,速度更快。 可以代替STM32F405RE,STM32F407RE SRAM有64KB,FLash为512KB 16位ADC,(硬件过采样可以达到16位)三个ADC模块,16个通道。 2个DAC通道,12位。 5个Uart, 1个CAN, 1个USB 封装:LQFP64 采购:http://www.szlcsc.com/product/details_117405.html 数据手册:GD32F303xx_Datasheet_Rev1.0.pdf 参考手册:GD32F30x_User_Manual_CN_2017.4.7.pdf GigaDevice.GD32F30x_DFP.1.0.0.rar MDK软件插件 例程:GigaDevice.GD32F30x_AddOn.1.0.0.rar
|
||||||||||||
人瘦衣渐宽
0
主题
2
回复 |
发表于2018-02-06 14:54:03
|
显示全部楼层
44#
我很想明确一点:GD32F303真的是M4F内核 的么?我多方查证,没有在有说服力的地方找到说是M4F核心的说法。 只是在用户手册上见到这么说的
但是,只说有浮点运算指令却不说有FPU。 并且在MDK4.72装上芯片插件后选择GD32F303RC,并不会出现选择打开FPU的选项。 那么问题来了,GD32F303到底有没有浮点运算单元呢? |
||||||||||||
人瘦衣渐宽
0
主题
2
回复 |
发表于2018-02-07 18:06:23
|
显示全部楼层
46#
这么看GD32F30X应该是有FPU的,但是MDK却没有使用FPU的选项。 那要怎么才能使用这个FPU呢? 下面是GD32F303和STM32F303及GD32F407的MDK选项对比:
|
|