查看:
20619
回复: 9 |
BOM中零件的推荐的写法。
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-07-08 17:15:34
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
型号的推荐写法 1: 不同属性之间的分隔符号 用 空格 或 逗号 推荐用空格, 我们嘉立创识别BOM也是优先按空格拆分。 例如 有个贴片电容 100nF, 误差为 ±10%, 耐压为50V, 材质为X7R 写法举例: 100nF ±10% 50V X7R 2: 千万别用数值表达法,很容易误会, 例如 写着100, 他是电阻, 我们应该认为他是 10Ω 还是 100Ω呢? 3: 最好还是写上数值的单位。 例如电阻的符号Ω, 电容的nF, pF 电感的uH 等 4: 集成块的型号最好写完整 举例SMT32F103, 他有这么多后缀,一个字母只差就完全是两个东西。 举例运放 324, LM324 和LMV324可完全是不同的东西了,一个通用运放,一个轨到轨运放。
封装的推荐写法 1: 封装名最好是跟数据手册同名 例如 玻璃管的1N4148,虽然他的尺寸跟1206是类似, 但是封装名还是建议写成根数据手册一样,用LL34 2: 最好还是用大家都在用的名字,全世界普遍接受英制的封装名。 例如 0805电阻 的公制是 2012, 有种英制封装也是2010, 这种时候是不是很容易误会呢。 3: 少给封装名添加各种后缀,前缀。 例如 我们曾将给我们提供的封装库添加上了 “LC-”, 这个“LC-” 就给我们带来一堆搜索上的麻烦。 例如 Res_0805_M_张三_2019-9-9_第三版 大部分情况下只需要 0805 即可, 不用这么麻烦。
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|