查看:
114189
回复: 87 |
DCDC降压芯片, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 可40V高压输入,几乎是最简...
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-25 10:14:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 高达40V输入, 几乎是最简单的降压电路。 型号: BL9341 , 是上海贝尔大厂出品的,出货是几万K的,品质相当不错。已经大量在电表,电力,工业,仪表等等领域使用。
2MHZ开关频率,可以使用更小的电感,纹波更小,成本优势明显,节能PCB空间。特别适合模拟信号采样应用要求低纹波的场合。建议配合使用固体铝电解电容或是钽电容,效果更佳! 4.7-40V输入电压,0.6A输出电流,输出电压可调。 DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,我见过最简单的降压电路。 转换效率超高, 带短路、热、欠压、过压等保护。 封装规格:SOT-23-6
DC-DC芯片/ BL9341
采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_94372.html
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-25 10:57:14
|
显示全部楼层
2#
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-25 14:19:41
|
显示全部楼层
5#
是的,奇牛的芯片,所需要的器件很少,性能强悍。
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-25 14:21:08
|
显示全部楼层
6#
是的,电路超简单的。功能强大。很难找到如何好的超值芯片,DCDC首选芯片。
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-30 11:10:47
|
显示全部楼层
14#
DCDC降压转换器,引脚和功能完全MP2451,比MP2451性能更好,价格更低。
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-19 19:47:02
|
显示全部楼层
20#
谢谢帮顶,欢迎采购测试。
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-04 13:24:05
|
显示全部楼层
21#
LDO超高性价比的 线性稳定器 高达35V输入电压. Vin=35V Vout=5V Iout=0.1A,Vin=35V,35V输入远高于同类产品的30V 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_139303.html 数据手册:BL78L05D_V1.1_en.pdf
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 07:17:26
|
显示全部楼层
22#
APW7090超高性价比,超宽输入电压达32V,电流5A, 耐压达40V, 超低价,过压,过流,过热,欠压等各种保护都有。 已经到货了。1.3元/每个。 8~32V输入,5A输出电流,DCDC降压,380KHZ,耐压40V,有过压,欠压,过流,过热等保护功能。 工业级芯片,兼容MP2303ADN,MP1591DN, FP6151XR-G1。 性价比超过AOZ1284PI,价格更低,电流更大。 |
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 09:11:34
|
显示全部楼层
23#
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 09:17:52
|
显示全部楼层
24#
数据手册: 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_136454.html
努力申请下了的特别照顾价格,性价比超高,远超过AOZ1284芯片。 货源充足,供货稳定。 |
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 16:52:24
|
显示全部楼层
27#
推荐超高性价比的固态铝聚合物电容: 采购连接: 100UF 10V
http://www.szlcsc.com/product/details_123878.html
主要优点: 1. 性价比, 单位容量高。密度高,节约成本与减少PCB面积。 2 . 不会爆炸,超级安全的电容!! 3. 寿命超长。正常使用超过20年。 4. 工业级工作温度的, -40~+105度的工作区间。
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-16 13:53:57
|
显示全部楼层
28#
APW7090 超高性价比,超宽输入电压达 32V,额定工作电流5A, 耐压达40V, 转换效率超高。 有欠压,过压,过流,过热,欠压等各种保护。 已经到货了。 超低价,1.3元/每个。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136454.html 数据手册:APW7090KAI-TRG.pdf (下载次数:31) (下载次数:31) 供源渠道好,价格超低,性能超好, 供货周期短,有保证。 8~32V输入,5A输出电流,DCDC降压,380KHZ,耐压40V,有过压,欠压,过流,过热等保护功能。 工业级芯片, -40~85度的工作温度。 兼容MP2303ADN,MP1591DN, FP6151XR-G1。 性价比超过 AOZ1284PI ,价格更低,电流更大。
为了方便大家画原理图与PCB,特别精心制作了原理图库与PCB库,给大家参考使用。 使用的软件平台是Altium Designer,
APW7090 原理图库: APW7090 SCHLIB.zip APW7090 PCB库: APW7090 PCBlib.zip |
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-11-17 12:07:39
|
显示全部楼层
32#
你好,把你的电路图上传下,同时简单描述下如何使用的,我们一块分析解决问题,实在不行,你把焊好的板子给我一块,我帮你看看。 PCB也载图下,因为布线布局也很重要, 包括你搭配的器件。 现在还没有其他人反馈有问题,我们的目标是解决问题。不论是你的问题还是厂家芯片的问题,大家一块进步。 |
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-11-20 10:25:31
|
显示全部楼层
35#
你反馈电阻用的不对,阻值太多了,用几十KB或是几KB 的就行,你可以在R27并一个20PF的电容。 还有电容C5,C27有点小,可以用47UF的。 此外,电路布局很重要,你没上传PCB。 |
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-11-24 08:59:21
|
显示全部楼层
38#
你好,如果输入电压太低,输出电流不变,芯片的Mosfet管的导通损耗会高一些。有点发热是正常的。芯片有热保护,正常发热是不会有问题的。 如果你需要大电流芯片,请使用台湾专业电源厂商设计生产的电源芯片APW7090,他的额定输出电流高达5A,输入电压高达32V,效率很高。 BL9341芯片已经大量量产使用,若发现问题或有疑虑多沟通。 电感,外围器件的参数请多参考手册,PCB布局也要注意些。 抽空我找一些参考设计给大家参考。
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-12-05 17:09:42
|
显示全部楼层
41#
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-01-14 20:05:17
|
显示全部楼层
44#
电容推荐用MLCC电容或固态电容,或钽电容。
|
||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-03-27 06:49:06
|
显示全部楼层
59#
一分钱一分货。
|
|