查看:
113654
回复: 87 |
DCDC降压芯片, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 可40V高压输入,几乎是最简...
|
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-25 10:14:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 高达40V输入, 几乎是最简单的降压电路。 型号: BL9341 , 是上海贝尔大厂出品的,出货是几万K的,品质相当不错。已经大量在电表,电力,工业,仪表等等领域使用。
2MHZ开关频率,可以使用更小的电感,纹波更小,成本优势明显,节能PCB空间。特别适合模拟信号采样应用要求低纹波的场合。建议配合使用固体铝电解电容或是钽电容,效果更佳! 4.7-40V输入电压,0.6A输出电流,输出电压可调。 DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,我见过最简单的降压电路。 转换效率超高, 带短路、热、欠压、过压等保护。 封装规格:SOT-23-6
DC-DC芯片/ BL9341
采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_94372.html
|
模拟电路
1
主题
1
回复 |
发表于2018-05-16 18:15:45
|
显示全部楼层
60#
我完全按照规格书来做一个5V输出,输入电压29V,每次在上电瞬间 偶尔烧坏。
|
|