查看:
114033
回复: 87 |
DCDC降压芯片, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 可40V高压输入,几乎是最简...
|
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-25 10:14:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 高达40V输入, 几乎是最简单的降压电路。 型号: BL9341 , 是上海贝尔大厂出品的,出货是几万K的,品质相当不错。已经大量在电表,电力,工业,仪表等等领域使用。
2MHZ开关频率,可以使用更小的电感,纹波更小,成本优势明显,节能PCB空间。特别适合模拟信号采样应用要求低纹波的场合。建议配合使用固体铝电解电容或是钽电容,效果更佳! 4.7-40V输入电压,0.6A输出电流,输出电压可调。 DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,我见过最简单的降压电路。 转换效率超高, 带短路、热、欠压、过压等保护。 封装规格:SOT-23-6
DC-DC芯片/ BL9341
采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_94372.html
|
夜袭女儿国
0
主题
1
回复 |
发表于2018-06-22 01:17:22
|
显示全部楼层
67#
看到各位最近用了BL9341的评价,瞬间让我菊花一紧。因为这段时间我也用了这款芯片,应该为我做的这个项目是一款非常小的驱动设备,对电子器件的体积很有要求。刚开始用的DC/DC芯片是 LMR1206/LMR1203 这款芯片在立创都可以买得到,也算国外高端芯片了。结果焊好之后上电就炸,尤其是后面有负载的时候出现的概率几乎是100%,无负载时倒是不炸机。那时候我就考虑换芯片,偶然间看到了BL9341这款IC,看性能还不错。尤其是少用一个稳压管。换成这种DC/DC方案之后情况任然一样。搞得我那个心碎啊。。。。。呜呜呜呜。 后来我改了原理图和PCB布局, 因为我是采用的开关电源供电24输入5V输出。电源接口有个大电容470UF/50V的这个不改动,基本的参数都是参照手册上来的。 改动点在 芯片的 输入端加一颗ESD,我用的是硕凯的ESD24V52D-A。另外一点是芯片的 GND 引脚一定要大面积接地,实在不行也要多加过孔,通过的电流量小了不行。在输出端并联一颗4.8-5.4V的稳压二极管,防止炸机后对后面的芯片造成损坏。(当然电感后并联10UF和0.1UF就不用说了)。这样搞了之后,BL9341基本稳定,上电之后没有炸过,电压也能稳定到+/-0.01V。 不过看到你们都这么评价,我想还是算了,我用回LMR1206/LMR1203好了。最后值得注意的是,贝尔官网上确实没有关于BL9341这个型号的任何讯息!!!!!!!!!
|
|