查看:
114159
回复: 87 |
DCDC降压芯片, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 可40V高压输入,几乎是最简...
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-07-25 10:14:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 高达40V输入, 几乎是最简单的降压电路。 型号: BL9341 , 是上海贝尔大厂出品的,出货是几万K的,品质相当不错。已经大量在电表,电力,工业,仪表等等领域使用。
2MHZ开关频率,可以使用更小的电感,纹波更小,成本优势明显,节能PCB空间。特别适合模拟信号采样应用要求低纹波的场合。建议配合使用固体铝电解电容或是钽电容,效果更佳! 4.7-40V输入电压,0.6A输出电流,输出电压可调。 DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,我见过最简单的降压电路。 转换效率超高, 带短路、热、欠压、过压等保护。 封装规格:SOT-23-6
DC-DC芯片/ BL9341
采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_94372.html
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2018-06-06 13:08:02
|
显示全部楼层
64#
是否是上电瞬间炸机?如果是的话,可能是输入浪涌电压导致过压炸机。我用TP5100就是这个原因导致炸机。不少国产电源IC这方面还是有问题。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2018-06-06 13:17:30
|
显示全部楼层
65#
看回帖里面好多人提到BL9341炸机,看看是否和我遇到的是同样的情况。 原帖在这里:http://club.szlcsc.com/article/details_10442_1.html TP5100 18V输入耐压,额定12V输入,上电瞬间大概率烧毁。拓扑和BL9341类似(一个同步一个异步)都是降压拓扑,电压应力出现在输入侧。 炸机的朋友看下是不是都是在上电时炸机的? 输入电压多少(BL9341耐压40V)?上电瞬间的过冲很可能超过40V。 输入电容是否是陶瓷电容? 如果还能做实验的朋友,可以把输入换成电解电容试试。或者降低输入电压,如果能解决,基本可以确认是上电瞬间输入过压造成的。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|