查看: 19089
回复: 23
工业级晶振的领导者 TAE(雅晶) 贴片5032_2P 30PPM 20PF
电子工程师
24
主题
331
回复
发表于2017-08-03 14:59:58 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

工业级晶振的领导者 TAE(雅晶),

特点:

1.性价比超高

100 个以上: ¥0.67 / 个(折合1圆盘670.00元)

工业级的品牌,

工业级-40~85℃工作温度, -55 ~ 125 的存储温度

 封装: 贴片5032_2P  ,占用面积小,节约PCB板面积。

精度:30PPM 

匹配电容 20PF


手册:5032 2PIN规格书--玻璃封装.pdf (下载次数:26)  


型号: 8MHZ, 12MHZ , 16MHZ ,22.1184MHZ , 24MHZ,25MHZ


 8MHZ,http://www.szlcsc.com/product/details_123791.html

 12MHZ ,http://www.szlcsc.com/product/details_123790.html

 16MHZ ,http://www.szlcsc.com/product/details_123788.html

22.1184MHZ ,http://www.szlcsc.com/product/details_123782.html

24MHZ,http://www.szlcsc.com/product/details_123789.html

 25MHZhttp://www.szlcsc.com/product/details_123784.html


 

 


xbwpc
4
主题
71
回复
发表于2017-08-25 09:47:57   |  显示全部楼层
9#

30ppm,厂家还有很长的路要走啊。

没有26M应该也是这个原因,26M主要是RF频综参考用,30ppm在RF上会产生十几kHz的频偏。

xbwpc
4
主题
71
回复
发表于2017-08-25 11:25:23   |  显示全部楼层
11#
发表于2017-08-25 10:09:13  10# 你好,你说的是民用或是商用的晶振,这是工业级的,PPM的含意是不同的。所有晶振在高温时都会温漂比较大的,如果在温度低或是...

嗯,主要是回那个要26M的,26M以TCXO居多。

-40~+85都能30ppm的话是还可以。

xbwpc
4
主题
71
回复
发表于2017-08-25 13:53:00   |  显示全部楼层
12#
发表于2017-08-25 10:09:13  10# 你好,你说的是民用或是商用的晶振,这是工业级的,PPM的含意是不同的。所有晶振在高温时都会温漂比较大的,如果在温度低或是...

又看了一眼,可能你最上面那里的表述有点小问题。

在那说的是精度30ppm,精度这个一般是指晶振25+-3度时偏离标称值的误差,在不同温度相对25度时的频漂一般用频率(对温度)稳定度来表述,你可以进一步完善一下说法。

xbwpc
4
主题
71
回复
发表于2017-08-25 16:34:12   |  显示全部楼层
14#
发表于2017-08-25 15:14:48  13# 原厂的手册上用的,其实大家说的精度是指第一个,是20PPM。所以应该说是这个晶振是20PPM的。一般商用级的晶振也是20...
原厂手册上的说法是对的,楼主位的说法最好改一下,两个都说一下更能说明产品质量,20ppm精度,全温度区30ppm频漂确实是比较好的水平,尤其是这个温漂性能。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部