查看:
40952
回复: 67 |
【免费赠送】CH395/CH9121评估板——让单片机轻松联网!
|
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-09 16:54:03
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
活动形式:免费发放CH395或CH9121评估板由立创论坛网友试用 试用重点: 快速联网、稳定可靠性 活动评估板:CH395Q评估板/CH9121评估板(二选一) 数量:共15块(包邮) 一、CH395——TCP/IP协议栈芯片,单片机通过UART、SPI或PARA和CH395连接,通过命令的方式控制CH395实现连接以太网功能。CH395有LQFP64M和LQFP128两种封装,对应的型号分别为CH395Q和CH395L,区别是CH395L支持并口方式连接。
几点优势:1、内置协议栈,写命令操作; 4、支持UART/SPI/PARA和单片机连接; 2、支持MDI/MDIX线路自动转换; 5、8个Socket,24K缓冲区; 3、内置MAC地址,无需自定义; 6、提供4K EEPROM,扩展8路GPIO;
二、CH9121——串口转网络芯片,单片机无需编程,用于将串口快速连接以太网,串口端无需编程即可实现串口和网口数据的双向透传。(提供的CH9121评估板为TTL串口转网口)
几点优势:1、串口转以太网,即插即用; 3、串口波特率最高921600bps; 2、10/100M自适应网口; 4、支持网口、串口配置;
资料下载: 1、CH395技术手册CH395DS1.PDF 2、CH395开发例程、测试软件、评估板原理图、PCB等CH395EVT.ZIP 3、CH9121技术手册CH9121DS1.PDF 4、CH9121评估板使用说明、原理图、PCB等CH9121评估板说明原理图PCB.zip
申请要求: 1、会积极测试,有项目应用更好 2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛; 3、跟帖回复申请,下载认真填写此WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:1258305301@qq.com 4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等) 5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^ 活动流程安排:
(一) 申请时间:2017年8月9日——2017年8月25日, 跟帖回复,填写申请表发送至1258305301@qq.com, 活动结束后会从所有申请者中选取20名发放CH395Q或者CH9121评估板测试,发放名单(论坛ID)会在跟帖中公布。 (二)测试板发放时间:2017年8月25日开始逐渐安排快递发出(假期顺延)
未申请到CH395Q或CH9121测试板的网友若有需求可直接在立创商城购买样品测试,
注:
本次活动最终解释权归江苏沁恒所有 本次活动发放评估板产生的运费由江苏沁恒承担 CH395估板板实物图:
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
Rand
1
主题
4
回复 |
发表于2017-08-10 10:45:27
|
显示全部楼层
3#
申请CH9121评估板
|
Rand
1
主题
4
回复 |
发表于2017-09-03 10:04:13
|
显示全部楼层
46#
开发板收到两天了,还没有时间详细测试,先上照片
|
Rand
1
主题
4
回复 |
发表于2017-09-03 10:06:30
|
显示全部楼层
47#
背面
|
|