查看:
15438
回复: 22 |
试用2天EDA,问题
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2017-08-12 11:47:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1. PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和 PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?
2. PCB 覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。 3. 画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。 4. PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。 GMT-Billy
|
|||
Meekdai
7
主题
19
回复 |
发表于2017-10-10 11:20:02
|
显示全部楼层
10#
铺铜功能,建议可以参考allegro的铺铜方式,以及修剪铜皮的功能,会非常的好用。
|
|||
Meekdai
7
主题
19
回复 |
发表于2017-10-11 14:46:32
|
显示全部楼层
12#
特别是对于开关电源等需要大电流走线的时候,铺铜尤其重要,如下图。 其实allegro中的很多功能都非常不错,比如双击就是打过孔,布线非常方便。 希望LCEDA越来越好,之后画板子就更加方便了。
|
|||
Meekdai
7
主题
19
回复 |
发表于2018-02-23 11:13:58
|
显示全部楼层
17#
我之前提的关于铺铜功能的优化有没有做啊?刚刚又试用了一下,感觉比之前的界面好看多了,操作也比较人性化了。 但是,实心填充出来的边界线太宽,不能固定45度走铜的边界线等,真的可以参考一下allegro。 还有测量功能不能抓取焊盘中心,这样测量焊盘间距非常不方便。 我非常乐意提供一些在PCB设计过程中的优化方式,因为市面上的AD、99SE、Allegro、KICAD还有国外的Upverter在线EDA都用过。 |
|