查看:
15579
回复: 22 |
试用2天EDA,问题
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2017-08-12 11:47:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1. PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和 PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?
2. PCB 覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。 3. 画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。 4. PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。 GMT-Billy
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2019-07-10 13:49:37
|
显示全部楼层
22#
你确定你用的是真的立创EDA, 库文档查询都是秒开呀。 而且查询也可以切换到立创商城的搜索。 |
|