查看:
15547
回复: 22 |
试用2天EDA,问题
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2017-08-12 11:47:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1. PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和 PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?
2. PCB 覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。 3. 画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。 4. PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。 GMT-Billy
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-12 13:03:14
|
显示全部楼层
3#
跟据你的参数我这里是平的,你的操作步骤是怎么样的? 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-12 13:04:48
|
显示全部楼层
4#
铺铜以后可以编辑每一个端点的坐标。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-12 13:47:27
|
显示全部楼层
5#
光标行程需要设置snap size
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-12 16:46:43
|
显示全部楼层
6#
已邮件回复你。
我这边使用Chrome和Firefox是正常的,请问你是否使用其他浏览器?比如IE或者Edge。
我们只支持Chrome和Firefox,其他的没有做适配兼容,所以建议你使用Chrome和Firefox访问Web版EDA,或者使用客户端。
客户端下载地址:https://lced
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-15 20:54:30
|
显示全部楼层
8#
栅格就是了
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-10-10 15:18:37
|
显示全部楼层
11#
收到,我找一下
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2018-02-22 22:36:43
|
显示全部楼层
16#
比如说哪些地方不够人性化不方便?
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2018-02-23 14:37:17
|
显示全部楼层
18#
这些都还没有开始做。。。。 大神,可以做一份你觉得哪些地方需要改善的汇总么,我们也好参考是否可以做,或者我们已经有记录还没有开始做也不一定。谢谢 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2018-03-19 16:28:45
|
显示全部楼层
20#
这个很快就可以改善了 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|