查看:
16754
回复: 30 |
AD7689BCPZRL 调试demo 到手直接用
|
一二三
7
主题
59
回复 |
发表于2016-11-10 17:32:07
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
目前一直用这个芯片做信号采集,性能非常的好,现在写一个stm32的demo程序,供大家使用 demo里面有进行一些异常信号的处理过程,可以使结果更加的平滑,如果市场好的画可以考虑做一个电路板的demo供大家测试。 如有问题,欢迎留贴大家一起讨论 |
zzzzyong
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-23 17:38:04
|
显示全部楼层
20#
楼主,您好,最近项目使用AD7682,用IO口模拟SPI方式,采到的数据一直跳动,跳动十几个点,用的是外部基准ADR4525提供的2.5V,模拟输入范围是:-1.25V ~ +1.25V,COM 连接的是 1.25V,本意是想用伪双极性的方式的,但是伪双极性采到的AD值完全不规则跳动,后面改为单极性的,模拟输入范围: 0 - 2.5V ,COM接GND,采到的AD值还是会跳动,但是至少是正常的数据,跳动将近20个点,由于精度限制,跳动20个点超出误差范围了..楼主帮忙分析下
|
|