查看:
16954
回复: 30 |
AD7689BCPZRL 调试demo 到手直接用
|
|||
一二三
7
主题
59
回复 |
发表于2016-11-10 17:32:07
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
目前一直用这个芯片做信号采集,性能非常的好,现在写一个stm32的demo程序,供大家使用 demo里面有进行一些异常信号的处理过程,可以使结果更加的平滑,如果市场好的画可以考虑做一个电路板的demo供大家测试。 如有问题,欢迎留贴大家一起讨论 |
|||
飞机汽车
0
主题
3
回复 |
发表于2018-05-31 13:30:18
|
显示全部楼层
16#
您好,最近一直在调AD7689的程序,但是一直寄存器配置不成功,也没有数据输出,我看了一下您发的程序,应该采用的是RAC模式,SPI采用CPOL=0,CPHA=1的通信方式,我的程序跟您的DEMO几乎一样,可能区别就是延时时间不同,但是RAC模式对速率没有要求。程序采用的是IO口模拟时序方式,我看的是您程序里的函数u16 SPI_AD7689_Read(u8 AD7689_CFG, u8 AD7689_INx),我想问一下,您的那个程序是否已经完成了实物测试?调试AD7689需要注意哪些问题?谢谢!
|
|||
飞机汽车
0
主题
3
回复 |
发表于2018-05-31 17:29:25
|
显示全部楼层
17#
写错了,应该是CPOL=0,CPHA=0
|
|||
飞机汽车
0
主题
3
回复 |
发表于2018-06-15 14:19:03
|
显示全部楼层
19#
谢谢!我的问题已经解决了,跟程序没关系,程序是可以直接用的。
|
|