查看:
10022
回复: 19 |
【项目外包 招标】嘉立创SMT 钢网存放货架指示灯(RS485结构的)(已接单)
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-08-21 17:16:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
发布时间: 2017-08-21 17:20
截止时间: 2017-09-01 18:00 项目应用场景: 我们每天有很多激光钢网要从一堆货架中找到想要的的那张, 虽然当前有货架坐标, 但是还是不够, 需要进一步帮助工人,能精准的找到钢网存放位置.
方案: 我们的ERP系统发送指令到货架上. 货架的对应的位置亮灯. 工人不用记忆坐标,走到灯下 取料即可. 上位机: 嘉立创 软件部 完成 下位机: RS485指示灯 外包 外包内容: 货架上的这颗可以通信的指示灯. 承接人需要 仅限于深圳, 可以帮忙上门调试.
外包需求明确, 承接人需要完成 单片机代码编写. PCB绘制. 打样,调试, 协助上门安装. 完成项目后上交源码. 单片机推荐使用SMT8S003,
项目预算: 先预算4K (如果您更好更适合.也许还可以更多...) , PCB打样, 零件全部报销.
项目周期: 预算 3周.
竞标方式: 楼下回帖, 回复标准语 "让我试试.我行的", 因为是嘉立创官方发布 外包, 所以不用留下联系方式. 我们会去看看客户编号,联系您在系统中留下的联系方式.
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-08 00:41:34
|
显示全部楼层
20#
有看过图书馆自动租书还书机吗?你这个有现成的,图书馆的租书还书机直接ATM取款机一样的操作,自送进去,自动取出来,触摸屏控制一台机放几百本书。只不过你的是钢网比书大点而已。 |
|