查看:
64801
回复: 66 |
HR8P506仅STM32F030一半成本,宽电压2.5-5.5V,LCD液晶屏驱动,华为...
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-24 13:38:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
HR8P506 仅仅STM32F030的一半成本,超高性价比。 厂家:上海东软件载波,原先是上海海尔。 海尔是搞家电的,世界闻名,他们的芯片也是很牛的!已经补华为充电宝等等广泛使用,安全性高,可靠稳定。 此芯片已经量产了二年多了。 宽电压2.5-5.5V,还支持LCD液晶屏、LED屏直接驱动,华为充电宝用。 芯片简介: 已被“华为”用在安全级别高的充电宝上了。品质超群,性价比高! 功能兼容STM32F030,48MHZ的Cortex-M0,供电2.2V ~ 5.5V,内置支持LCD,LED驱动模块,8KB RAM,36KB Flash。三个串口,16通道ADC精度12位,内置参考电压。
数据手册:HR8P506_Datasheet_C V1.4.pdf
官方连接:http://www.essemi.com/product/15.html
例程资料下载: 2. ESBurner_HRLink_1.0.0.31.zip 3. JLINK_连线图.rar ,平时仅四线电源,地线,时钟,数据。 仅当配置字设置时才用到REST线 4. keil插件.zip 6. AN074_库函数用户手册_HR8P506 V1.2.2 .zip 包含例程。 型号:
常规LQFP48引脚封装,,引脚间距0.5mm。易手工焊接。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136227.html 2. HR8P506FHNK
拆解华为用料做好的移动电源:赏心悦目 连接:http://news.mydrivers.com/1/540/540958_all.htm 移动电源,充电宝上的HR8P的图片: |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-24 13:57:38
|
显示全部楼层
3#
拆解华为用料做好的移动电源:赏心悦目 连接:http://news.mydrivers.com/1/540/540958_all.htm 移动电源,充电宝上的HR8P的图片. 资料下载: 11. HR8P506_HRC.zip HR8P的价格低,性能高。 参考价格:批量价格仅3元啊,品质超好。 |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-24 14:04:23
|
显示全部楼层
4#
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-24 14:05:15
|
显示全部楼层
5#
HR8P506程序烧写方法:
文档下载:HR8P506程序烧写方法.zip
点击下面的连接:http://jingyan.baidu.com/article/ceb9fb10a1ad8c8cad2ba0f0.html |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-24 15:48:23
|
显示全部楼层
9#
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-24 15:48:48
|
显示全部楼层
10#
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-26 14:28:34
|
显示全部楼层
15#
1. HR8P506FHLQ 已经到货了。 常规LQFP48引脚封装,,引脚间距0.5mm。易手工焊接。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136227.html 2. HR8P506FHNK 这个8月底前到货。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-29 06:22:47
|
显示全部楼层
21#
这款芯片是各大公司认可的芯片,性价比极高,工具通用与ARM 芯片一样,Kei MDK软件开发, jlink仿真器。库文件丰富,例程齐全,可以很快上手的。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-29 10:14:03
|
显示全部楼层
22#
分享库函数,例程,以及IAP升级用的Bootloader,里面有使用说明,以及工具。 |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-29 15:04:31
|
显示全部楼层
23#
HR8P506 与 STM32F030对比: HR8P506 VS: STM32F030 0. 内核: ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 0. 主频: 48MHZ 48MHZ 1.串口数量: 3 个 2个 2.RAM大小: 8KB 8KB 3.FLash: 36KB 16-64KB 3. 供电电压 2.5-5.5V 2.4-3.6V 4.LCD驱动模块 有液晶显示控制器8 x 28 无 5.LED驱动模块 有 无 6.厂家支持: 好 可以 7.供货速度: 快,2-4周以内 慢,15周以上 8.价格对比: 3元 7元 9.开发软件平台: KEIL MDK KEIL MDK 10.开发工具仿真器: Jlink Jlink 11.封装形式: QFN32,LQFP48 基本都相同 12.ADC: 16通道 12位。 12通道12位
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-30 09:31:05
|
显示全部楼层
24#
超值 价格:1.36 / 个 封装:TSSOP20 小巧好用 兼容stm8s003/103的新一代51内核单片机。支持更多的功能、更好的性能! 外设资源丰富的超值 单片机. 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136224.html 数据手册:HR7P169B_Datasheet_C V1.6.pdf 例程丰富:AN069_应用笔记_HR7P169B V1.4.zip 官方网址连接:http://www.essemi.com/product/35.html 超值 价格:1.36 / 个 封装:TSSOP20 小巧好用 产品简介:
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-01 08:59:18
|
显示全部楼层
25#
推荐匹配电容 工业级晶振 贴片SMT无源晶振 工业级-40~85℃工作温度, -55 ~ 125 ℃的存储温度
封装型号:SMT5032_2P 采购 直接“点击” 对应的红色字体。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-05 12:02:54
|
显示全部楼层
29#
功耗很低的,特别是待机状态,要不然,华为也不会用于充电宝,移动电源。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-06 06:00:16
|
显示全部楼层
31#
编程器,仿真器,开发工具和其他ARM Cortex-M系列芯片一样,开发软件工具就是最常用的的Keil MDK, 而仿真用Jlink或ULink或其他只要支持arm Cortex-M芯片的都可以。 所以,你不用还开发工具和软件平台,轻轻松松很快就可以开发这款超值高性价比的 HR8P506芯片! 升级,烧写也可以用串口ISP, IAP, ICP,上面有IAP升级的代码例程和使用说明文档。 与stm32F0基本一样的,你没仿真器,用串口来烧写程序也可以的。不花一分钱,也可以开发这个芯片了。开发简单,不用花钱买开发用的仿真器,用串口就能烧写程序。 |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-06 06:05:55
|
显示全部楼层
32#
加密很简单,用我上面给的官方上位机软件,ISP,烧写代码,同时加密代码。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-09 15:44:34
|
显示全部楼层
37#
当然有的, 这个是TSSOP20封装的。 超值 价格:1.36 / 个
封装:TSSOP20 小巧好用 兼容stm8s003/103的新一代51内核单片机。支持更多的功能、更好的性能! 外设资源丰富的超值 单片机. 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136224.html 数据手册:HR7P169B_Datasheet_C V1.6.pdf (下载次数:66) 例程丰富:AN069_应用笔记_HR7P169B V1.4.zip (下载次数:26) 官方网址连接:http://www.essemi.com/product/35.html 超值 价格:1.36 / 个 封装:TSSOP20 小巧好用 |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-13 07:05:34
|
显示全部楼层
39#
已经量产两年了,大量产品在使用,华为,海尔都在用,你说可靠性,稳定性能会不好?!! 华为,海尔公司的审核机制应该可以信赖吧!上面有事实的例子,还有获奖证明,都是真实例子。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 16:57:17
|
显示全部楼层
43#
DCDC降压电路,采用下面的固态电容,效果更好,成本更好,寿命更长。
手册下载:固态铝电解电容.pdf (下载次数:2)
性价比超过钽电容,比钽电容的效果更好,性价比更高。
以下引脚两引脚之间的间距都是2.5mm
固态铝聚合物电容== 固态电解电容
主要优点: 1. 性价比, 单位容量高。密度高,节约成本与减少PCB面积。 2 . 不会爆炸,超级安全的电容!! 3. 寿命超长。正常使用超过20年。 4. 工业级工作温度的, -40~+105度的工作区间。
固态铝聚合物电容 10V 100uF(101) 10V 连接:http://www.szlcsc.com/product/details_123878.html
固态铝聚合物电容 10V 220uF(101) 10V 连接: http://www.szlcsc.com/product/details_123879.html
固态铝聚合物电容 10V 470uF(471) 10V 连接:http://www.szlcsc.com/product/details_123511.html
固态铝聚合物电容 16V 220uF(221) 16V 连接:http://www.szlcsc.com/product/details_123510.html
固态铝聚合物电容 25V 100uF(101) 25V 连接:http://www.szlcsc.com/product/details_120295.html 固态铝聚合物电容 35V 100UF(101) 35V 连接: http://www.szlcsc.com/product/details_123509.html 固态铝聚合物电容 50V 47uF (470) 50V 连接 :http://www.szlcsc.com/product/details_123512.html
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-21 14:53:40
|
显示全部楼层
45#
103C8T6也是64KB的,C6T6是32KB的。 一般应用36KB足够了程序。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-10-21 05:59:29
|
显示全部楼层
57#
都支持的。 只是IAP是在线升级,需要开发人员自己编程的。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-10-21 06:28:18
|
显示全部楼层
58#
已经量产2年多了,货是代理9月份直接原厂采购的。华为移动电源等,已经在使用。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-12-20 20:53:05
|
显示全部楼层
60#
有问题直接说吧,或者发我邮箱:wangyu19870229@163.com
|
|