查看: 65477
回复: 66
HR8P506仅STM32F030一半成本,宽电压2.5-5.5V,LCD液晶屏驱动,华为...
电子工程师
24
主题
331
回复
发表于2017-08-24 13:38:39 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

HR8P506 仅仅STM32F030的一半成本,超高性价比。

厂家:上海东软件载波,原先是上海海尔。 海尔是搞家电的,世界闻名,他们的芯片也是很牛的!已经补华为充电宝等等广泛使用,安全性高,可靠稳定。

   此芯片已经量产了二年多了。

宽电压2.5-5.5V,还支持LCD液晶屏、LED屏直接驱动,华为充电宝用。


芯片简介: 已被“”用在安全级别高的充电宝上了。品质超群,性价比高!

功能兼容STM32F030,48MHZ的Cortex-M0,供电2.2V ~ 5.5V,内置支持LCD,LED驱动模块,8KB RAM,36KB Flash。三个串口,16通道ADC精度12位,内置参考电压。



  • 应用领域:家电,小家电以及工业控制仪表等
  • 工作电压范围:2.2V ~ 5.5V
  • 低功耗,IDLE电流:5uA Typ.
  • 低功耗,其动态电流仅: 9mA@48MHz
  • 系统时钟工作频率最高为48MHz
  • 内部16MHz RC时钟,全温度频率精度±3%
  • 最多46个I/O端口
  • 36KB Code Flash (Data Flash可选)
  • 8KB SRAM
  • 支持ISP,IAP,SWD功能,升级更方便,IAP有专门的例程与教程,轻松实现程序升级,非常方便。
  • 四个16位定时器,一个32位定时器
  • 四路带死区互补PWM,16位分辨率
  • 一路双边PWM,32位分辨率
  • 三个串口,其中两路UART
  • 另一个串口是:一路增强型EUART,支持7816通信协议
  • 一路I2C接口,支持单主控模式和从动模式
  • 两路SPI接口
  • ADC:12位精度,16通道,内置高精度参考电压源。
  • LCDC液晶显示控制器8 x 28
  • RTC实时时钟
  • 低电压检测模块LVD。


数据手册:HR8P506_Datasheet_C V1.4.pdf 


官方连接http://www.essemi.com/product/15.html


例程资料下载:

1. 32位项目QuickStart.pdf 

2. ESBurner_HRLink_1.0.0.31.zip 

3. JLINK_连线图.rar ,平时仅四线电源,地线,时钟,数据。   仅当配置字设置时才用到REST线

4. keil插件.zip 

5. M0开发工具入门介绍.pdf 

6. AN074_库函数用户手册_HR8P506 V1.2.2 .zip  包含例程。



型号:


1.HR8P506FHLQ

     常规LQFP48引脚封装,,引脚间距0.5mm。易手工焊接。

    采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136227.html


2. HR8P506FHNK

  • 常规QFN32引脚封装,引脚间距0.5mm。易手工焊接,四周有金边,好拖焊。占有PCB面积小,成本优势明显。



拆解华为用料做好的移动电源:赏心悦目

连接:http://news.mydrivers.com/1/540/540958_all.htm

移动电源,充电宝上的HR8P的图片: 


青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-08-24 14:38:39   |  显示全部楼层
6#

HR8P506 内核也是ARM的Cortex-M0的,48MHZ主频,2.5-5.5V供电,三个串口,12位的ADC, 通讯接口很丰富。例程很全面,开发简单,工具通用的,加密性强,的确是白菜价格了。


东软载波,原先是上海海尔,就是海尔家电巨头投资的,后来让东软载波收购了,他家的EMC电磁兼容做的很好。  家电,电力,工业上应用很稳定可靠。


比STM32F030价格低一倍,看来ARM M0的32位处理器要遍地开花了。没有8位机的活路了,比STM8都便宜。

青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-08-24 14:50:24   |  显示全部楼层
8#
发表于2017-08-24 14:45:12  7# 我之前申请了这款,结果说代理商不供货。这是什么情况!
应该我比你们都早,当时是不供货的。
青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-08-27 18:11:24   |  显示全部楼层
17#
青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-08-28 09:55:37   |  显示全部楼层
18#


 点击查看大图

016年度电子产品世界编辑推荐奖获奖名单

作者:时间:2016-12-20来源:电子产品世界

2016年度电子产品世界编辑推荐奖,经过5个月的征集、评选和投票环节,最终获奖名单揭晓,恭喜27家厂商的26个产品获得2016年度电子产品世界编辑推荐奖。感谢74家厂商和2000多名受邀网友对本次活动的大力支持!

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201612/341835.htm

相关网址连接http://www.eepw.com.cn/article/201612/341835.htm

2016年度电子产品世界编辑推荐奖获奖名单

奖项

获奖产品

获奖公司

最佳本土

32 位HR8P506

上海东软载波微电子

青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-09-22 16:31:59   |  显示全部楼层
46#
那些固态电容的性价比不错,比钽电容要好不少的。
青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-10-12 18:50:41   |  显示全部楼层
52#
发表于2017-09-27 15:46:35  50# 下载不了附件。报告404
下载不了的文件在后面其他楼层有补加相同的文件,你下载其他楼层的就可以了。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部