查看:
65334
回复: 66 |
HR8P506仅STM32F030一半成本,宽电压2.5-5.5V,LCD液晶屏驱动,华为...
|
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-24 13:38:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
HR8P506 仅仅STM32F030的一半成本,超高性价比。 厂家:上海东软件载波,原先是上海海尔。 海尔是搞家电的,世界闻名,他们的芯片也是很牛的!已经补华为充电宝等等广泛使用,安全性高,可靠稳定。 此芯片已经量产了二年多了。 宽电压2.5-5.5V,还支持LCD液晶屏、LED屏直接驱动,华为充电宝用。 芯片简介: 已被“华为”用在安全级别高的充电宝上了。品质超群,性价比高! 功能兼容STM32F030,48MHZ的Cortex-M0,供电2.2V ~ 5.5V,内置支持LCD,LED驱动模块,8KB RAM,36KB Flash。三个串口,16通道ADC精度12位,内置参考电压。
数据手册:HR8P506_Datasheet_C V1.4.pdf
官方连接:http://www.essemi.com/product/15.html
例程资料下载: 2. ESBurner_HRLink_1.0.0.31.zip 3. JLINK_连线图.rar ,平时仅四线电源,地线,时钟,数据。 仅当配置字设置时才用到REST线 4. keil插件.zip 6. AN074_库函数用户手册_HR8P506 V1.2.2 .zip 包含例程。 型号:
常规LQFP48引脚封装,,引脚间距0.5mm。易手工焊接。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136227.html 2. HR8P506FHNK
拆解华为用料做好的移动电源:赏心悦目 连接:http://news.mydrivers.com/1/540/540958_all.htm 移动电源,充电宝上的HR8P的图片: |
专注32位M0单片机
0
主题
1
回复 |
发表于2018-04-25 10:35:21
|
显示全部楼层
64#
同上的问题,下架-能把人吓死的场景,烧录工具JLC也没得卖,怎么用?
|
|