查看:
6154
|
回复:
16
|
超小型信号继电器G6K-2P-Y-DC5V ,100uH/30mA 0805 TDK ...
|
pll1984051
7
主题
57
回复 |
发表于2017-08-24 19:39:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
5.2 (H) ×6.5 (W)×10 (L) ,最大电压 125 VAC, 60 VDC,额定负载 0.3 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC. 消耗功率:约100mW 购买链接:http://www.szlcsc.com/product/details_81232.html 100uH/30mA 0805电感 MLZ2012N101LT000 购买链接:http://www.szlcsc.com/product/details_89362.html |
HuNB
2
主题
10
回复 |
发表于2019-07-24 09:07:48
|
显示全部楼层
16#
这个继电器使用上有啥需要注意的?线圈有极性要求么?我用了几个,5.6V电压,不动作.还有焊接有没有温度和时间上的限制.看手册里也没有特别强调焊接时间啊
|
HuNB
2
主题
10
回复 |
发表于2019-07-25 10:33:13
|
显示全部楼层
17#
打算选用此型继电器的亲们注意了,线圈极性不能接反,否则不动作.已经拆下一个测试发现了这个问题.
|
|