查看:
6128
|
回复:
16
|
超小型信号继电器G6K-2P-Y-DC5V ,100uH/30mA 0805 TDK ...
|
|||
pll1984051
7
主题
57
回复 |
发表于2017-08-24 19:39:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
5.2 (H) ×6.5 (W)×10 (L) ,最大电压 125 VAC, 60 VDC,额定负载 0.3 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC. 消耗功率:约100mW 购买链接:http://www.szlcsc.com/product/details_81232.html 100uH/30mA 0805电感 MLZ2012N101LT000 购买链接:http://www.szlcsc.com/product/details_89362.html |
|||
pll1984051
7
主题
57
回复 |
发表于2017-09-05 20:40:37
|
显示全部楼层
2#
G6K-2P-Y-DC5V与HFD4/5封装兼容,功能兼容。 性能方面,G6K-2P-Y-DC5V功耗略低,为100mw,HFD4/5为140mw。同时控制的负载电流为1A@30V,0.3A@125V AC,HFD4/5为2A@30V,0.5A@125V |
|||
pll1984051
7
主题
57
回复 |
发表于2017-10-20 12:37:41
|
显示全部楼层
4#
差不多都是这个价格,谁让他小呢
|
|||
pll1984051
7
主题
57
回复 |
发表于2018-06-20 22:20:32
|
显示全部楼层
10#
以前申请的不通过的G6k-2f-y也大卖了,抑郁
|
|||
pll1984051
7
主题
57
回复 |
发表于2018-06-20 22:30:59
|
显示全部楼层
13#
当然也偷了商城2只鸡?
|
|