查看:
6109
|
回复:
16
|
超小型信号继电器G6K-2P-Y-DC5V ,100uH/30mA 0805 TDK ...
|
pll1984051
7
主题
57
回复 |
发表于2017-08-24 19:39:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
5.2 (H) ×6.5 (W)×10 (L) ,最大电压 125 VAC, 60 VDC,额定负载 0.3 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC. 消耗功率:约100mW 购买链接:http://www.szlcsc.com/product/details_81232.html 100uH/30mA 0805电感 MLZ2012N101LT000 购买链接:http://www.szlcsc.com/product/details_89362.html |
碧海蓝天
7
主题
269
回复 |
发表于2018-06-20 21:31:08
|
显示全部楼层
8#
这款也不错,价格还很实惠https://item.szlcsc.com/114566.html
|
|