查看:
12805
回复: 15 |
求DC-DC芯片推荐
|
|||
advanced
10
主题
80
回复 |
发表于2017-09-02 17:37:00
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
求大神们推荐一款可靠性高的电源芯片替代LM2576ADJ,成本不考虑,可靠性放首位!
工业设备用成本不敏感,但对可靠性要求高,一直以来都是用的插件的LM2576ADJ,输入15v or 24v ,输出5V,15V,-15v, 电流也用的不大,就是给主板CPU和运放供电的,这款芯片用了好几年了,产品也是最近一两年才开始慢慢上小批量,插件的加工起来真麻烦,还要背一个散热片,所以,我一直想改成贴片的2576,改成贴片后加工省心多了,但是占地方太大了,现在的产品都是越为越紧凑形设计,PCB尺寸越来越小,搞一个LM2576占了好大一块地方了。 |
|||
John
6
主题
276
回复 |
发表于2017-09-18 14:56:09
|
显示全部楼层
10#
这个价格直接上TPS54260吧 电压不高可以上TPS54240 这一系列芯片稳定简单易用纹波低 HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
|