查看: 8811  |  回复: 17
第一次SMT贴片就遇到质量问题,希望JLC能重视
8DVC
3
主题
1
回复
发表于2017-09-09 19:25:24 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

JLC的SMT出来也有段时间了,结果第一次下单就遇到质量问题了。

我发这个帖子没其它目的,只是希望JLC能引起重视,把质量和品控做上去,我们才敢继续下单。

长话短说:


前几周在JLC打样了一个板子,板子上的LRC都是用的0402,考虑到手焊太费时,想到就尝试一下JLC的SMT.


板子上有射频电路,频率大概是500M左右,板子回来后看贴片做工什么都还可以,通电测试数字电路(MCU)都是正常工作的,开始还暗自高兴。

结果到测试射频信号时,发现怎么测灵敏度都上不去,比正常情况低20-30dB,  板子之前也量产过方案肯定没问题,怀疑是LC电路上的器件给我焊错了,于是把RF通路上的LC器件全部取下来单独测量,发现LC的值都是对的,于是又把LC焊回原来的板子,结果灵敏度神奇板的恢复正常了。

什么都没变化,就是重新焊了一遍就正常了,于是怀疑是焊接上的问题。

我把板子拿到显微镜下观察发现,JLC做的SMT焊点发黑,再焊台上加热到230°放一分钟都不怎么会融化,焊锡没有一点活性。我自己用的锡膏在焊台上220°十几秒钟就能融化。

终于找到问题所在,根据本人经验,出现这种问题只有两种可能:

1:回流焊时的温度和时间不够

2: 使用的锡膏已经过期失效。(这种可能性最大)

我这样的情况估计会普遍存在,只是大家没发现,这种问题并不是虚焊那么明显能发现,在直流或者低频下是正常的,但在高频下锡膏失效会引起信号严重衰减。

希望JLC加强品控管理,不要使用这种不合格和失效的锡膏。


 点击查看大图

 



照片被压缩了,不是特别清楚。

老张
8
主题
125
回复
发表于2017-09-09 20:48:25   |  显示全部楼层
5#
发表于2017-09-09 20:07:49  3# 该回复已被删除。

楼主在图片里面标注了5片均一样。


我觉得高难度的板卡不要难为立创了,通用、专用都擅长,又要便宜,是不存在的。

解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部