查看:
43144
回复: 51 |
APW7090超值型DCDC降压,输入电压达 32V,电流5A, 耐压达40V,保护功能...
|
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 16:09:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
APW7090超高性价比,超宽输入电压达 32V,额定工作电流5A, 耐压达40V, 转换效率超高。 有欠压,过压,过流,过热,欠压等各种保护。 已经到货了。 超低价,1.3元/每个。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136454.html 数据手册:APW7090KAI-TRG.pdf 供源渠道好,价格超低,性能超好, 供货周期短,有保证。 8~32V输入,5A输出电流,DCDC降压,380KHZ,耐压40V,有过压,欠压,过流,过热等保护功能。 工业级芯片, -40~85度的工作温度。 兼容MP2303ADN,MP1591DN, FP6151XR-G1。 性价比超过 AOZ1284PI ,价格更低,电流更大。
引脚功能图:
电路简单可靠,设计合理,电路图推荐:
PCB布局推荐:
参数:
|
光
0
主题
3
回复 |
发表于2017-11-24 18:13:14
|
显示全部楼层
14#
请教楼主,我在调试APW7090遇到了问题,30V输入12V输出,电流最大只能2A,再打了就无输出保护了,电感用的是18uH。请问可能是哪里没处理好?
|
光
0
主题
3
回复 |
发表于2017-11-28 20:01:41
|
显示全部楼层
19#
刚刚测试,发现这颗芯片不能工作在35V电压以上,否则芯片直接损坏。耐压40V是什么意思?
|
|